+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

PAM (Puls-Amplituden-Modulation) - Definition

PAM (Puls-Amplituden-Modulation) ist ein Pulsmodulationsverfahren, bei dem Informationen durch Änderung der Amplitude aufeinanderfolgender Pulse über die Zeit kodiert werden. Jeder Impuls trägt einen bestimmten Wert eines analogen oder digitalen Signals, der den Spannungspegel repräsentiert, der einem Abtastwert des Modulationssignals entspricht. Der Zeitpunkt des Auftretens der Impulse und ihre Breite bleiben konstant, während sich nur ihre Höhe je nach dem aktuellen Wert des Eingangssignals ändert.

Die PAM-Modulation ist eine der Grundformen der Modulation in der Datenübertragung und in Analog-Digital-Wandlungssystemen. Bei digitalen Anwendungen nehmen die Impulsamplituden Werte aus einem festen Satz diskreter Stufen an, so dass jedem Wert ein Binärcode zugeordnet werden kann. Bei analogen Anwendungen ändert sich die Amplitude kontinuierlich und bildet die ursprüngliche Signalform ab.

Die Technik wird in verschiedenen Bereichen der Telekommunikation und Elektronik eingesetzt, z. B. bei der Datenübertragung über drahtgebundene Kanäle, bei der nächsten Generation von Ethernet Systemen (z. B. 100GBASE-PAM4), bei Analog-Digital-Wandlern und in der optischen Kommunikation. Aufgrund seiner Einfachheit wird PAM häufig als Grundstufe für komplexere Modulationsverfahren wie QAM (Quadratur-Amplituden-Modulation) verwendet.

Ein wichtiger Aspekt von PAM ist seine Anfälligkeit für lineares und nichtlineares Rauschen und Verzerrungen, was fortschrittliche Fehlerkorrektur- und Filterverfahren erfordert. Darüber hinaus ermöglicht die Erhöhung der Anzahl digitaler Amplitudenstufen (z. B. PAM-4, PAM-8) die Übertragung von mehr Daten in der gleichen Bandbreite , erhöht aber gleichzeitig die Anfälligkeit für Rauschen und Erkennungsfehler. Daher erfordert der Entwurf von Systemen, die PAM verwenden, eine genaue Einstellung der Parameter der Übertragungsstrecke und die Verwendung geeigneter Modulations- und Demodulationsalgorithmen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH