+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Statischer Speicher (SRAM) - Definition

Der Static Random Access Memory (SRAM) ist ein ephemerer Halbleiterspeicher mit freiem Zugriff, der Daten unveränderlich speichert, solange er mit Strom versorgt wird. Im Gegensatz zum dynamischen Speicher (DRAM) muss bei SRAM der Inhalt der Speicherzellen nicht regelmäßig aufgefrischt werden, da die Informationen in Form von stabilen logischen Zuständen bistabiler Schaltungen gespeichert werden, die in der Regel aus sechs Transistoren bestehen.

Aufgrund seines Aufbaus zeichnet sich SRAM durch sehr kurze Zugriffszeiten und hohe Betriebsgeschwindigkeiten aus, wodurch es sich besonders für Anwendungen eignet, die ein blitzschnelles Lesen und Schreiben von Daten erfordern. Aus diesem Grund wird es unter anderem als Cache in Mikroprozessoren, Datenpuffer und interne Register verwendet. Seine Struktur bietet auch eine größere Fehlertoleranz und eine geringere Komplexität der Steuerung im Vergleich zum dynamischen Speicher.

Technisch gesehen funktioniert jede SRAM-Zelle wie ein bistabiles Flip-Flop, das einen von zwei logischen Zuständen beibehalten kann, ohne dass eine Regeneration erforderlich ist, solange die Versorgungsspannung aufrechterhalten wird. Die fehlende Notwendigkeit der Datenauffrischung trägt zur Einfachheit der Steuerschaltung bei, vergrößert aber gleichzeitig die Fläche einer einzelnen Zelle, was die Packungsdichte und Kapazität des Speichers im Vergleich zu DRAM begrenzt.

SRAM ist ein ephemerer Speicher, d. h. er verliert alle gespeicherten Informationen, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird. Die Technologie hat jedoch den Vorteil eines geringen Stromverbrauchs im Ruhezustand und eines sofortigen Datenzugriffs, was sie ideal für Systeme macht, bei denen es auf Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit ankommt. Aufgrund der höheren Herstellungskosten und der größeren Abmessungen wird SRAM nicht als Hauptspeicher verwendet, sondern als spezielle Komponente zur Unterstützung von Prozessoren und digitalen Hochgeschwindigkeitsschaltungen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH