+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Parallaxe - Definition

Die Parallaxe ist ein Phänomen, bei dem es zu einer scheinbaren Verschiebung der Position eines beobachteten Objekts im Verhältnis zu einem entfernten Hintergrund kommt, die durch eine Änderung des Beobachtungspunkts verursacht wird. Dieser Effekt ist auf den Unterschied im Blickwinkel des Objekts von zwei verschiedenen Positionen aus zurückzuführen und ist proportional zur Entfernung zwischen den Beobachtungspunkten und umgekehrt proportional zur Entfernung des Objekts vom Beobachter. Die Parallaxe ist ein wichtiges Phänomen in vielen technischen und wissenschaftlichen Bereichen wie der Astronomie, der Vermessung, der Feinmechanik und der instrumentellen Optik.

In der Astronomie ermöglicht die trigonometrische Parallaxe die Bestimmung der Entfernung zu den nächstgelegenen Sternen durch Messung des Winkels, um den sich ihre Position im Verhältnis zum fernen Himmelshintergrund ändert, wobei sie im Abstand von sechs Monaten beobachtet werden, wenn sich die Erde auf entgegengesetzten Seiten ihrer Bahn befindet. Bei optischen Instrumenten wie Suchern, Mikroskopen oder analogen Zeigern kann das Parallaxenphänomen zu Ablesefehlern führen, wenn die Beobachtung nicht genau auf der Messachse erfolgt. Um die Fehler zu minimieren, werden Konstruktionen eingeführt, die die Parallaxe eliminieren, z. B. durch die Verwendung lichtdurchlässiger Spiegel oder eine entsprechende Kalibrierung der Optik.

In der Computergrafik und der 3D-Visualisierung wird der Parallaxeneffekt genutzt, um die Illusion von Tiefe zu erzeugen, indem die Geschwindigkeit des Hintergrunds und des Vordergrunds variiert wird. In der Displaytechnik und bei Sichtsystemen Robotik wird die stereoskopische Parallaxe zur Rekonstruktion der Bildtiefe und der räumlichen Darstellung der Umgebung verwendet. In den Naturwissenschaften, z. B. in der Meteorologie oder Ozeanografie, werden Parallaxenverschiebungen zur genauen Messung der Position von Objekten in Bewegung verwendet.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH