+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Dielektrische Polarisation - Definition

Dielektrische Polarisation ist ein physikalisches Phänomen, bei dem sich die elektrischen Ladungen in einem dielektrischen Material unter dem Einfluss eines äußeren elektrischen Feldes anordnen. Infolge dieses Feldes werden die Moleküle oder Atome des Materials elektrisch verformt, was zu einer Verschiebung des Zentrums der positiven Ladung gegenüber dem Zentrum der negativen Ladung führt. Durch diese Verschiebung entstehen mikroskopische Dipolmomente, die sich zu der makroskopischen Polarisation des Materials addieren.

Bei der Polarisation fließen keine freien Ladungen, sondern sie verschieben sich über sehr kleine Abstände in der Atom- oder Molekülstruktur. Je nach Struktur des Materials und der Art der Wechselwirkung werden verschiedene Polarisationsmechanismen unterschieden: die Elektronenpolarisation, die mit der Verschiebung von Elektronenwolken verbunden ist, die Ionenpolarisation, die aus der Verschiebung von Ionen in Kristallgittern resultiert, und die Orientierungspolarisation, die die Ausrichtung permanenter elektrischer Dipole in Richtung des Feldes beinhaltet.

Die dielektrische Polarisation führt zu einem internen elektrischen Feld, das das externe Feld im Material abschwächt und damit den effektiven Wert der internen Feldstärke verringert. Das Ausmaß dieser Wirkung wird durch die relative Permeabilität des Materials (εᵣ) beschrieben, die die Fähigkeit des Dielektrikums bestimmt, die Energie des elektrischen Feldes zu speichern. Je größer die Permeabilität ist, desto stärker ist der Polarisationseffekt.

Dieses Phänomen ist von grundlegender Bedeutung in Elektrotechnik und Elektronik, da es den Betrieb von Kondensatoren, Wellenleitern, Isolatoren sowie die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen in dielektrischen Medien beeinflusst. Unter dynamischen Bedingungen eines elektrischen Wechselfeldes kann die Reaktion eines Materials von der Frequenz abhängen, was zu dielektrischen Dispersionsphänomenen und dielektrischen Verlusten führt. In technischen Anwendungen werden die Polarisationseigenschaften von Dielektrika bei der Entwicklung von Komponenten mit kontrollierter Kapazität, elektrooptischen Materialien, Sensoren und Mikrowellenkomponenten genutzt.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH