+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Die Polarisation Einer Welle ist eine Eigenschaft von Transversalwellen, wie z. B. elektromagnetischen Wellen, die die Richtung und die Art und Weise beschreibt, in der sich ein Feldvektor - meist ein elektrisches Feld - im Laufe der Zeit in einer Ebene senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der Welle ändert. Bei elektromagnetischen Wellen, die aus elektrischen und magnetischen Feldern bestehen, die senkrecht zueinander und zur Richtung der Wellenausbreitung schwingen, bezieht sich die Polarisation auf den elektrischen Feldvektor.
Es gibt verschiedene Formen der Polarisation, je nach dem Verlauf des Endes des elektrischen Feldvektors an einem Punkt im Raum. Die Polarisation kann linear sein, wenn der Vektor entlang einer einzigen, festen Achse oszilliert; zirkular, wenn er sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit auf einem Kreis bewegt; oder elliptisch, wenn er sich entlang einer Ellipse bewegt. Die Drehrichtung des Vektors kann bei zirkularer oder elliptischer Polarisation im oder gegen den Uhrzeigersinn sein, was für die Analyse der Wellenausbreitung in inhomogenen oder anisotropen Medien wichtig ist.
Die Polarisation ist in der Funktechnik, der Optik, der Telekommunikation, radar und bei Antennensystemen von entscheidender Bedeutung. Die Wahl der richtigen Polarisationsart wirkt sich auf die Effizienz von Signalübertragung und -empfang, die Minimierung von Störungen und die Kompatibilität von Systemen aus. Bei der Funkkommunikation beispielsweise müssen Sende- und Empfangsantennen kompatible Polarisationsrichtungen aufweisen, um eine maximale Übertragungseffizienz zu gewährleisten. In der Optik wird die Polarisation zur Filterung von Licht, zur Untersuchung von Materialeigenschaften und in der Anzeigetechnik eingesetzt.
In Ausbreitungsumgebungen wie der Atmosphäre oder Glasfasern kann sich die Polarisation aufgrund von Reflexion, Brechung, Dispersion oder Doppelbrechung ändern. In solchen Fällen werden Systeme zur Steuerung oder Kompensation von Polarisationsänderungen eingesetzt, um die Signalintegrität zu erhalten. Zur mathematischen Beschreibung der Polarisation werden häufig der Vektorformalismus oder Jones- und Stokes-Matrizen verwendet, die eine Analyse des Polarisationszustands und seiner Umwandlung in optischen und elektromagnetischen Systemen ermöglichen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.