+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Einschaltstrom ist der momentane, stark erhöhte elektrische Strom, der durch ein elektrisches oder elektronisches Gerät fließt, wenn es eingeschaltet wird. Dieses Phänomen ergibt sich aus einer plötzlichen Änderung der Betriebsbedingungen des Systems, z. B. der Notwendigkeit, die mechanische Trägheit in Motoren zu überwinden, der Aufladung von kapazitiven Elementen in Stromversorgungen oder der Sättigung von Magnetkernen in Transformatoren. Der Wert des Einschaltstroms kann den Nennstrom um ein Mehrfaches übersteigen, und seine Dauer hängt von den Eigenschaften der Last und den Parametern der Stromquelle ab.
Bei Wechselstrommotoren ist der Einschaltstrom auf die sehr kleine Impedanz der Statorwicklungen bei Null-Drehzahl zurückzuführen, was zur Folge hat, dass der Stromverbrauch gerade in der Anfangsphase am höchsten ist. Erst mit zunehmender Drehzahl und dem Auftreten der gegenelektromotorischen Kraft sinkt der effektive Strom auf den Betriebswert. Bei elektronischen Geräten wie Schaltnetzteilen oder Umrichtern ist die Stromspitze häufig mit dem Aufladen der Eingangskondensatoren und der Initialisierung der Steuerkreise verbunden.
Die Beherrschung des Einschaltstroms ist entscheidend für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit sowohl des Geräts selbst als auch der Stromversorgungsinfrastruktur. Ein übermäßiger Stromimpuls kann zur Beschädigung von Halbleiterkomponenten, zu mechanischer Belastung, zum Auslösen des Überstromschutzes oder zur Verschlechterung der Leistung des Stromversorgungsnetzes führen. Daher werden in der Praxis verschiedene Methoden zur Begrenzung des Einschaltstroms angewandt, wie z. B. Sanftanlauf, Vorladung durch Widerstand, Phasensteuerung oder der Einsatz von Wechselrichtern.
Eine genaue Analyse des Einschaltstroms ist wichtig für die Planung von elektrischen Anlagen , die Auswahl von Sicherungen und Leistungsschaltern sowie im Rahmen des Energiemanagements und der Fehlervermeidung in der industriellen Automatisierung und in Notstromsystemen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.