+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Dynamische Programmierung ist eine Methode zur Entwicklung von Algorithmen, bei der Optimierungsprobleme durch Zerlegung in kleinere Teilprobleme gelöst werden, deren Ergebnisse gespeichert und bei weiteren Berechnungen wiederverwendet werden. Durch diesen Ansatz entfällt die Notwendigkeit, dieselben Werte mehrfach neu zu berechnen, was die Rechenkomplexität im Vergleich zu rekursiven Lösungen ohne Speicherung (so genannte speicherlose naive Rekursion) erheblich reduziert.
Die Grundlage der dynamischen Programmierung ist das Vorhandensein einer Struktur von optimalen Unterlösungen, was bedeutet, dass die optimale Lösung des Hauptproblems durch die Kombination der Lösungen seiner Unterprobleme erhalten werden kann. Eine zusätzliche Bedingung ist das Auftreten der so genannten Überlappung von Teilproblemen, d.h. ihr mehrfaches Auftreten in verschiedenen Phasen der Berechnung. Die Technik basiert auf der Speicherung der Ergebnisse von Teilberechnungen in Datenstrukturen wie Arrays oder Dictionaries, wodurch redundante Operationen vermieden werden.
Bei der dynamischen Programmierung gibt es zwei Hauptvarianten: einen Top-down-Ansatz mit Memoisierung der Ergebnisse (top-down mit Memoisierung) und einen Bottom-up-Ansatz mit Tabellenbildung (bottom-up). Beide Varianten zielen darauf ab, die Anzahl der Funktionsaufrufe und Rechenoperationen zu optimieren. Dies ist besonders wichtig bei Problemen mit exponentieller Zeitkomplexität, bei denen mit dieser Methode eine Lösung in Polynomialzeit erreicht wird.
Die Anwendungen der dynamischen Programmierung decken ein breites Spektrum an computertechnischen und mathematischen Problemen ab, wie z. B. String-Analyse, Scheduling, Graphensuche, Ressourcenzerlegung, Datenkompression oder Routing. Die Methode ist auch in der Kontrolltheorie, der Wirtschaftsinformatik und der Molekularbiologie von Bedeutung, wo leistungsstarke Optimierungsalgorithmen benötigt werden. Dank ihrer Vielseitigkeit ist sie eines der grundlegenden Werkzeuge im Arsenal der Computer-Algorithmik.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.