+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Buchholz-Relais - Definition

Das Buchholz-Relais ist ein mechanischer Sicherheitssensor, der in hermetisch verschlossenen Öltransformatoren verwendet wird und in das Kabel eingebaut ist, das den Rumpf des Transformators mit dem Ölkonservator verbindet. Sein Hauptzweck ist die frühzeitige Erkennung von internen Fehlern im Transformator, bevor diese zu schweren Ausfällen führen. Er funktioniert durch die Erkennung von Gasen und Störungen im Fluss der Isolierflüssigkeit, die mit abnormalen Phänomenen wie Lichtbogenbildung, lokaler Überhitzung oder internen Kurzschlüssen einhergehen.

Im Inneren des Relaisgehäuses befinden sich Schwimmer und Flip-Flops, die auf das Vorhandensein von Gasen und den gerichteten Ölfluss reagieren. Die Bildung von Gasen aufgrund des Abbaus der Isolierung oder der Funkenbildung führt dazu, dass sie sich im Relaisraum ansammeln, was zum Absinken des Schwimmers und zum Schließen des entsprechenden Alarmkontakts führt. Im Falle eines stärkeren Phänomens, z. B. eines schnellen Ölflusses aufgrund eines schweren Kurzschlusses, wird ein Hebel aktiviert, der den Hauptstromkreis unterbricht, was zur sofortigen Abschaltung des Transformators führt.

Das Buchholz-Relais funktioniert nur in Transformatoren mit einem Wartungsgerät, da sein Betrieb auf dem Vorhandensein von freiem Gas und Flüssigkeit beruht, die zwischen den Tanks fließen. Aufgrund seines einfachen Aufbaus und seiner Zuverlässigkeit wird es häufig als Sicherheitskomponente in der kommerziellen und industriellen Stromerzeugung eingesetzt. Die Analyse der in der Relaiskammer gesammelten Gase liefert außerdem wertvolle Diagnoseinformationen über die Art und den Ort eines Fehlers im Isoliersystem des Transformators.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH