+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ein Digital-Analog-Wandler (DAC oder Digital-Analog-Wandler) ist eine elektronische Schaltung zur Umwandlung eines digitalen Signals, das durch eine Folge von Zahlenwerten dargestellt wird, in ein entsprechendes analoges Signal mit kontinuierlicher Amplitude. Der DAC spielt eine Schlüsselrolle in Systemen, in denen Daten nach der digitalen Verarbeitung in analoger Form dargestellt werden müssen - zum Beispiel zur Steuerung von Aktoren, zur Erzeugung von Ton oder zur Videodarstellung von Informationen.
Die Funktionsweise des Wandlers basiert auf der Umkehrung des Prozesses, der von einem Analog-Digital-Wandler (ADC) durchgeführt wird. Jeder digitale Wert, der in der Regel in binärer Form gespeichert ist, wird in einen entsprechenden Spannungs- oder Stromwert umgewandelt, wobei ein fester Umwandlungsbereich und eine feste Auflösung eingehalten werden. Das Ergebnis ist ein gestuftes Signal, das dann mit analogen Filtern geglättet werden kann, um eine Wellenform mit gleichmäßigen Schwankungen zu erzeugen.
Die wichtigsten Parameter eines DAC sind Auflösung (Anzahl der Bits), Genauigkeit, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Ausgangsspannungsbereich. Je höher die Auflösung, desto mehr Ausgangspegel können erzeugt werden, was zu kleineren Unterschieden zwischen aufeinanderfolgenden Signalwerten und einer detaillierteren Darstellung des digitalen Signals führt. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit bestimmt, wie oft der Wandler den Zustand des Ausgangs aktualisieren kann, was für Anwendungen wichtig ist, bei denen sich analoge Werte dynamisch ändern müssen.
DACs werden in Audiosystemen, industriellen Automatiken, Messeinrichtungen, Musikinstrumenten, Kontrollsystemen und Systemen, die modulierte Signale erzeugen, eingesetzt. Je nach Anwendung kommen verschiedene Architekturen zum Einsatz, wie z. B. widerstandsbewertete, Ladder-R-2R-, Sigma-Delta- oder pulsweitenmodulierte Wandler. Die Wahl der geeigneten Technologie hängt von den Anforderungen an Präzision, Geschwindigkeit und Rauschpegel ab.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.