+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die Luft mit einer bestimmten relativen Luftfeuchtigkeit bei konstantem Druck abgekühlt werden muss, damit der in ihr enthaltene Wasserdampf zu kondensieren beginnt, d. h. einen gesättigten Zustand erreicht. Bei dieser Temperatur ist die Luft nicht mehr in der Lage, die gesamte in ihr enthaltene Feuchtigkeit in gasförmigem Zustand zu halten, was zur Kondensation an Oberflächen führt, die kühler als der Taupunkt sind. Dieses Phänomen ist sowohl in der Meteorologie als auch in der Umwelttechnik, im Bauwesen, in der Klimatechnik und in der Messtechnik von Bedeutung.
Der Wert des Taupunktes hängt direkt von der Menge des in der Luft vorhandenen Wasserdampfes und damit von der absoluten Luftfeuchtigkeit ab. Je höher die Wasserdampfkonzentration ist, desto höher ist auch die Taupunkttemperatur. So kann der Taupunkt bei hoher Luftfeuchtigkeit in der Nähe der Lufttemperatur liegen, was zu einem höheren Kondensationsrisiko führt. Im Gegensatz dazu ist der Taupunkt in einer trockenen Atmosphäre viel niedriger, was bedeutet, dass Wasserdampf nur bei sehr niedrigen Temperaturen kondensieren kann.
Die Taupunktmessung ist wichtig für die Überwachung und Steuerung industrieller Prozesse, bei denen Kondensation zu Korrosion, Fehlfunktionen von Geräten, Produktverschlechterung oder Anlagenschäden führen kann. In HVAC-Systemen (Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen) ermöglicht seine Kontrolle die Vermeidung von Feuchtigkeit in Baumaterialien und Schimmelbildung. In der Meteorologie wird der Taupunkt zur Vorhersage von Phänomenen wie Tau, Nebel oder Frost sowie zur Bestimmung des menschlichen Wärmekomforts verwendet.
Die Bestimmung des Taupunkts kann mit direkten Methoden, wie z. B. Kondensationstaupunkt-Hygrometern, oder indirekt, basierend auf der Messung der Lufttemperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit unter Verwendung geeigneter Algorithmen erfolgen. In fortgeschrittenen industriellen Anwendungen werden auch elektronische Sensoren eingesetzt, die in der Lage sind, diesen Parameter kontinuierlich und in Echtzeit zu überwachen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.