+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Pyrgeometer - Definition

Das Pyrgeometer ist ein spezielles Messgerät zur Erfassung der langwelligen Strahlung im Infrarotbereich, die von der Atmosphäre, den Wolken und der Erdoberfläche abgegeben wird. Im Gegensatz zum Pyranometer, das die gesamte solare (kurzwellige) Strahlung misst, dient das Pyrgeometer der Analyse der Wärmebilanz im Bereich der Wärmestrahlung, typischerweise zwischen 4,5 und 50 Mikrometer. Dieser Parameter ist von entscheidender Bedeutung für die Klimaforschung, die Meteorologie und die Energieanalyse von Systemen im Zusammenhang mit der Wärmeübertragung .

Die Funktionsweise des Pyrgeometers beruht auf der Messung des Wärmeenergieflusses, der den Detektor erreicht, der mit einer schwarzen Beschichtung bedeckt ist, die die Strahlung im langwelligen Bereich absorbiert. Der Detektor, in der Regel in Form eines thermoelektrischen Elements oder bolometer, erfasst die Temperaturdifferenz zwischen seiner Oberfläche und einem Referenzkörper mit bekannter Temperatur. Das sich daraus ergebende Spannungssignal ist proportional zur Differenz zwischen der einfallenden und der vom Gerät selbst abgestrahlten Strahlung, so dass die eigene Wärmeabgabe des Geräts in die endgültige Berechnung einbezogen werden muss.

Um die Messgenauigkeit zu gewährleisten und den Einfluss kurzwelliger Strahlung zu eliminieren, ist das Pyrgeometer mit einem Spektralfilter oder einer optischen Kuppel ausgestattet, die selektiv nur Strahlung aus dem gewählten Wellenlängenbereich durchlässt. Die Kuppel schützt die empfindlichen Elemente auch vor den Auswirkungen von Witterungseinflüssen wie Wind, Feuchtigkeit oder Niederschlag. Fortschrittlichere Modelle verwenden aktive Systeme zur Steuerung der internen Temperatur und Kompensationsalgorithmen zur Erhöhung der Präzision.

Pyrgeometer werden unter anderem in Systemen zur Bewertung der Energiebilanz der Erde, in Klimamodellen, bei Messungen der Strahlungsverluste während der nächtlichen Wärmestrahlung und bei Untersuchungen des Einflusses der atmosphärischen Bedingungen auf den Energieaustausch zwischen der Oberfläche und der Atmosphäre eingesetzt. Die Bedeutung dieser Messungen nimmt mit der Notwendigkeit zu, Prozesse im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der Energieeffizienz der bebauten Umwelt genau zu überwachen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH