+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

QWERTZ (Schreibmaschinentastatur) - Definition

QWERTZ (Schreibmaschinentastatur) ist eine Variante der alphanumerischen Tastaturen, die hauptsächlich in deutschsprachigen Ländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz verwendet wird. Der Name leitet sich von der besonderen Anordnung der ersten sechs Buchstaben in der oberen Reihe der Buchstabentasten ab, bei der im Gegensatz zum Layout von QWERTY der Buchstabe "Z" an die Stelle des "Y" tritt. Diese Änderung ist auf die größere Häufigkeit des Buchstabens "Z" in den germanischen Sprachen zurückzuführen, was die Ergonomie beim Tippen verbessert und die Effizienz der Texteingabe erhöht.

Die QWERTZ-Tastatur, die im historischen Kontext auch als "Schreibmaschinentastatur" bezeichnet wird, geht auf eine Adaption der ursprünglichen Schreibmaschinenlayouts zurück und wurde unter Berücksichtigung der Diakritika und der Anordnung der im Deutschen, Schweizerischen und Ungarischen verwendeten Sonderzeichen an die spezifischen sprachlichen Bedürfnisse der Benutzer angepasst. Die Tasten für Akzente und Umlaute (z. B. ä, ö, ü) sind leicht zugänglich, was den Schreibfluss fördert.

In modernen Computern funktioniert das QWERTZ-Layout sowohl in der Hardware- als auch in der Software-Version, so dass die Konfiguration des Betriebssystems leicht an die lokalen Sprachpräferenzen angepasst werden kann. In professionellen Anwendungen wie Redaktion, Übersetzung oder Verwaltung bietet dieses Layout eine intuitive Tastenanordnung, die die Ermüdung des Benutzers bei längerer Texteingabe deutlich verringert. In technologischer Hinsicht unterstützen die QWERTZ-Tastaturen die vollständigen Zeichensätze Unicode und die Kodierungsstandards für verschiedene europäische Sprachen, was für die Aufrechterhaltung der Kompatibilität in internationalen Umgebungen entscheidend ist.

Computer Tastaturen

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH