+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Rändeln Rändeln ist ein Verfahren der plastischen oder mechanischen Bearbeitung einer Oberfläche, das darin besteht, auf dem Material ein regelmäßiges Muster in Form eines Gitters, von Rillen oder Zacken zu erzeugen, das in der Regel dekorativer, funktioneller oder technologischer Natur ist. Dieser Vorgang wird hauptsächlich auf Drehbänken mit speziellen Werkzeugen, den sogenannten Rändeln, durchgeführt, die es aufgrund ihrer Struktur ermöglichen, das Muster durch den Druck und die Drehbewegung des Werkstücks in die bearbeitete Oberfläche zu drücken.
Der Zweck des Rändelns ist in der Regel die Erhöhung der Oberflächenhaftung, die für handgeführte Bauteile wie Drehknöpfe, Griffe, Knöpfe oder Griffe für Werkzeuge wichtig ist. Bei industriellen Anwendungen verbessert das Rändeln auch die Reibung , was eine effizientere Kraftübertragung in Reibverbindungen ermöglicht. Das Verfahren wird sowohl in der Massenproduktion als auch in der Präzisionsfertigung von Einzelteilen in der Feinmechanik, bei Messinstrumenten oder elektronischen Gerätekomponenten eingesetzt.
Die Parameter für das Rändeln, wie z. B. der Winkel der Kerben, die Tiefe des Musters, die Art des Eingriffs (gerade, quer oder schräg) und der Abstand der Zähne, werden je nach funktionalen und ästhetischen Anforderungen individuell gewählt. Hochwertige Rändelungen erfordern die Berücksichtigung der Eigenschaften des Werkstückmaterials, um übermäßige Quetschungen, Risse oder Oberflächenverformungen zu vermeiden. In der industriellen Praxis kann dieses Verfahren entweder durch Einpressen der Rändel in das Material (statische Rändelung) oder durch Abrollen über die Werkstückoberfläche (rotierende Rändelung) erfolgen, wodurch die Belastung des Werkzeugs verringert und die Qualität des Musters verbessert wird.
In den modernen Fertigungstechnologien wird das Rändeln auch als Methode der Oberflächenvorbereitung für Klebe- oder Lötprozesse eingesetzt, wobei die Mikrostruktur des Musters die Haftung der Schweißnaht auf dem Substrat verbessert. Die Automatisierung von Rändelprozessen innerhalb von CNC Systemen ermöglicht die präzise Reproduktion von Mustern auf Bauteilen mit komplexen Formen unter Beibehaltung einer hohen Wiederholbarkeit und Qualitätskontrolle, was bei der Herstellung von Bauteilen für die Luft- und Raumfahrt, die Medizintechnik und die Mikrotechnik besonders wichtig ist.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.