+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Messwiderstand - Definition

Messwiderstand (Shunt) ist ein Widerstandselement mit einem genau gewählten, niedrigen Widerstandswert, das zur Messung des elektrischen Stroms in Gleich- und Wechselstromkreisen verwendet wird. Seine Hauptfunktion besteht darin, den fließenden Strom in eine proportionale Spannung umzuwandeln, die dann mit einem Voltmeter oder einem Analog-Digital-Wandler nach dem Ohmschen Gesetz gemessen werden kann. Die hohe Genauigkeit und Stabilität der Widerstandskennlinie machen den Shunt zu einem unentbehrlichen Werkzeug bei Mess- und Steuerungsanwendungen.

In der technischen Praxis sind Messwiderstände so ausgelegt, dass sie den Gesamtschaltkreis nur minimal beeinflussen, was einen sehr niedrigen Widerstand bedeutet - typischerweise von einigen Mikroohm bis zu Hunderten von Milliohm. Entscheidend ist auch, dass sich ihre Leistung unter Temperatur- oder Langzeitbelastung nicht wesentlich ändert, weshalb Materialien mit einem niedrigen Temperaturkoeffizienten des Widerstands, wie Mangan oder Konstantan, verwendet werden. Bei hochpräzisen Anwendungen verfügen die Messwiderstände über Kalibrierungszertifikate und werden strengen Prüfverfahren unterzogen.

Nebenwiderstände werden in Stromüberwachungssystemen in Netzteilen, Batterien, Wechselrichtern, in der Leistungselektronik, in Energiezählern sowie in Schutz- und Kontrollsystemen eingesetzt. Sie arbeiten oft in Verbindung mit Operationsverstärkern, Analog-Digital-Wandlern oder speziellen Messsystemen, um die Abfallspannung in einen Stromwert umzuwandeln. Bei Hochstromanwendungen ist auch das mechanische Design wichtig, das eine effiziente Wärmeableitung ermöglicht und eine niedrige Impedanz in den Verbindungen aufrechterhält.

Bei der Auswahl des Messwiderstands sind nicht nur der Strombereich und die Genauigkeit zu berücksichtigen, sondern auch die Verlustleistung und die Widerstandsfähigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen, die die Zuverlässigkeit und Präzision des gesamten Messsystems bestimmen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH