+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ein Ersatzschaltbild ist eine vereinfachte, analytische Darstellung eines realen Objekts - einer Komponente, eines Systems oder einer technischen Anlage -, die durch idealisierte mathematische und physikalische Modelle und Komponenten, wie Widerstände, Spannungsquellen, Kondensatoren, Spulen, Generatoren oder Transformatoren, ausgedrückt wird. Ihr Hauptziel ist es, die grundlegenden funktionellen Eigenschaften des analysierten Systems so darzustellen, dass eine einfache Berechnung, simulation und die Bewertung des Systemverhaltens unter bestimmten Betriebsbedingungen möglich ist.
In Elektrotechnik und Elektronik werden Äquivalenzdiagramme verwendet, um reale Komponenten - wie Übertragungsleitungen, Transformatoren, elektrische Maschinen, Stromquellen oder Halbleiterbauelemente - durch eine Reihe einfacher passiver und aktiver Elemente darzustellen. So kann beispielsweise ein Transformator durch ein Modell dargestellt werden, das den Wicklungswiderstand, verteilte Induktivitäten und parasitäre Kapazitäten enthält, was die Analyse von Verlusten, Spannungsabfällen oder Frequenzmerkmalen ermöglicht.
Das Ersatzschaltbild kann je nach Umfang und Genauigkeit des Modells linear oder nichtlinear sein. Es wird auch häufig in statischer Form (für stationäre Analysen) oder in dynamischer Form (unter Berücksichtigung von Zeitvariablen) erstellt. In der Automatik und Steuerungstheorie werden diese Schemata verwendet, um die Dynamik von Prozessen und Steuerungsobjekten in Form von Transmissionsmodellen oder Differentialgleichungen darzustellen.
Der Vorteil der Verwendung von Surrogatdiagrammen ist, dass komplexe Systeme durch ihre vereinfachte Darstellung ersetzt werden können, was eine schnelle Analyse des Systemverhaltens mit klassischen analytischen, numerischen oder Simulationsmethoden ermöglicht. Dies macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug bei der Planung, Diagnose und Optimierung technischer Systeme, sowohl in der Konzeptions- als auch in der Betriebsphase.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.