+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Schallmotor - Definition

Der Schallmotor ist eine mechanische Vorrichtung, bei der die Energie einer Schallwelle zur Erzeugung einer Bewegung oder eines Drehmoments genutzt wird. Das Funktionsprinzip dieses Motortyps beruht auf der Nutzung akustischer Phänomene wie Resonanz oder akustischem Strahlungsdruck, um eine Bewegung interner Komponenten zu bewirken oder Energie auf das Arbeitsmedium zu übertragen. Im Gegensatz zu klassischen elektromagnetischen, Verbrennungs- oder Hydraulikmotoren nutzt der Schallmotor kein Magnetfeld, keine Kraftstoffverbrennung und keinen Flüssigkeitsdruck, sondern präzise gesteuerte mechanische Schwingungen im akustischen Frequenzbereich oder Ultraschall.

Der häufigste Fall der praktischen Anwendung dieses Prinzips sind die so genannten Ultraschallmotoren, die auf der Grundlage von piezoelektrischen Effekten arbeiten. In solchen Strukturen werden sehr hochfrequente Schwingungswellen erzeugt, die auf der Oberfläche des schwingenden Elements eine Mikrobewegung hervorrufen. Diese Bewegung kann durch eine geeignete mechanische Kopplung in eine lineare oder rotatorische Verschiebung umgewandelt werden, was eine sehr präzise Steuerung von Position oder Geschwindigkeit ermöglicht. Diese Motoren zeichnen sich durch eine hohe Ansprechempfindlichkeit und einen geräuscharmen Betrieb aus und werden daher unter anderem in optischen Präzisionsmechanismen, in der Mikrorobotik, in der Medizin und in Automatiksystemen eingesetzt, wo geringe Größe, Schmiermittelfreiheit und schnelle Reaktion entscheidend sind.

Obwohl der Begriff "Schallmotor" einen breiteren, theoretischen Beiklang haben kann und manchmal auch in konzeptionellen oder experimentellen Zusammenhängen verwendet wird, z. B. bei der Erforschung des berührungslosen Materialtransports, bezieht er sich in der technischen Praxis hauptsächlich auf Geräte, die im Ultraschallbereich arbeiten und akustische Wellen als Hauptenergiequelle nutzen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH