+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Negative Rückkopplung - Definition

Negative Rückkopplung ist ein Kontrollmechanismus, bei dem ein Teil des Ausgangssignals des Systems zu seinem Eingangssignal umgekehrt wird, so dass es dem ursprünglichen Kontrollsignal entgegenwirkt. In der Praxis bedeutet dies, dass das Rückkopplungssignal vom Eingangssignal subtrahiert wird, was zu einer Stabilisierung der Leistung des Systems führt und den Einfluss von Rauschen, Nichtlinearitäten und Änderungen der Komponentenparameter verringert.

In der Elektronik wird die Gegenkopplung vor allem in Verstärkersystemen, Reglern und Systemen automation eingesetzt. Sie ermöglicht eine präzise Formung des Frequenzgangs, die Begrenzung nichtlinearer Verzerrungen und die Steuerung der Verstärkung. Sie ermöglicht dem System eine größere Linearität und ein besseres dynamisches Verhalten, da Fehler zwischen den Eingangs- und Ausgangssignalen automatisch durch einen selbsteinstellenden Mechanismus korrigiert werden.

Dieses Phänomen hat seine Grundlage sowohl in der Schaltungstheorie als auch in der Steuerungstheorie, wo es als Werkzeug zur Verbesserung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Systembetriebs angesehen wird. Im Zusammenhang mit analogen Systemen ist ein typisches Beispiel für den Einsatz der negativen Rückkopplung ein Operationsverstärker, der in einer invertierenden oder nichtinvertierenden Konfiguration arbeitet, wobei die Rückkopplung die Verstärkung und den Bereich des linearen Betriebs bestimmt. In digitalen oder gemischten Systemen kann sie als Teil einer Regelschleife auftreten, wie z. B. in Spannungswandlern oder Motorsteuerungen.

Ein charakteristisches Merkmal der negativen Kopplung ist ihre Fähigkeit, die Stabilität des Systems zu erhöhen, obwohl sie gleichzeitig zu einer Verringerung der Gesamtverstärkung führen kann. Das Gleichgewicht zwischen diesen Eigenschaften ist entscheidend für die Entwicklung von Systemen, die unter wechselnden Umgebungsbedingungen und Lasten effizient arbeiten müssen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH