+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
BIBO-Stabilität (Bounded Input, Bounded Output) ist ein Konzept aus der Theorie dynamischer Systeme und der Kontrolltheorie, das die Bedingung definiert, unter der jedes begrenzte Eingangssignal eine begrenzte Ausgangsantwort erzeugt. Das heißt, wenn das Eingangssignal ein bestimmtes Maximum nicht überschreitet (es ist begrenzt), dann kann auch das Ausgangssignal des Systems keine unendlichen oder unkontrollierten Werte erreichen.
Das Konzept des BIBO ist eines der Schlüsselkriterien für die Bewertung der Stabilität von linearen und nichtlinearen Systemen, sowohl im kontinuierlichen als auch im diskreten Zeitbereich. Für lineare zeitinvariante (LTI) Systeme kann die BIBO-Stabilität mathematisch mit der Impulscharakteristik in Verbindung gebracht werden - ein System ist im BIBO-Sinne stabil, wenn die Summe der Absolutwerte der Impulscharakteristik endlich ist (für diskrete Systeme) oder wenn das Integral ihres Moduls endlich ist (für kontinuierliche Systeme). Für Systeme, die durch einen Transmissionsgrad beschrieben werden, ist eine notwendige Bedingung, dass alle Pole in der linken Halbebene des Komplexes (für kontinuierliche Systeme) oder innerhalb des Einheitskreises (für diskrete Systeme) liegen.
Die BIBO-Stabilität ist wichtig für den Entwurf und die Analyse von Steuersystemen, digitalen Filtern, Verstärkern und Steuersystemen, bei denen es unerwünscht ist, dass das System angeregt wird oder dass trotz begrenzter Stimuli unbegrenzte Reaktionen auftreten. Im Gegensatz zu anderen Stabilitätsarten, wie der asymptotischen oder der Lyapunov-Stabilität, konzentriert sich die BIBO-Stabilität ausschließlich auf das Verhalten der Input-Output-Beziehung, ohne die interne Zustandstrajektorie des Systems zu analysieren. Aus diesem Grund ist sie besonders nützlich bei Anwendungen, bei denen nur externe Signale beobachtet werden, ohne Zugang zum vollständigen Zustandsmodell.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.