+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Steuerbarkeit ist ein grundlegendes Konzept in der Steuerungstheorie dynamischer Systeme, das die Fähigkeit eines Systems definiert, einen beliebigen Endzustand ausgehend von einem gegebenen Anfangszustand in einer endlichen Zeitspanne zu erreichen, wenn ein geeignet gewähltes Steuersignal verwendet wird. Sie bezieht sich auf die intrinsischen Eigenschaften des Systems und seine Reaktion auf äußere Einflüsse und ist eines der Schlüsselkriterien für die Analyse der Steuerbarkeit und den Entwurf von Steuerungssystemen.
Mathematisch ausgedrückt bedeutet Beherrschbarkeit für lineare Systeme, die durch Zustandsgleichungen beschrieben werden, dass die aus den dynamischen Gleichungen gebildete Beherrschbarkeitsmatrix eine volle Zeile hat, d. h. so viele linear unabhängige Zeilen oder Spalten wie die Anzahl der Zustandsvariablen. Die Erfüllung dieser Bedingung garantiert, dass es für jede Anfangskonfiguration des Systems eine solche Wellenform des Eingangssignals gibt, die das System in den gewünschten Endzustand führt. Fehlende Steuerbarkeit bedeutet, dass bestimmte Zustände unerreichbar oder unabhängig vom Steuersignal sind, was die Funktionsfähigkeit des Systems einschränken oder eine Änderung erfordern kann.
Die Beherrschbarkeit ist sowohl für den Entwurf von Reglern als auch für die Stabilitätsanalyse und die Optimierung der Systemleistung wichtig. Bei nichtlinearen und diskreten Systemen behält das Konzept eine ähnliche Bedeutung, auch wenn seine Überprüfung komplexere mathematische Werkzeuge erfordern kann. In der technischen Praxis wird mit der Prüfung der Beherrschbarkeit beurteilt, ob ein Steuerungssystem in der Lage ist, die Dynamik eines Prozesses vollständig zu beherrschen, was unter anderem in der Automatik, der Industrierobotik, der Luftfahrt und der digitalen Elektronik Anwendung findet.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.