+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Strahlungsfluss - Definition

Der Strahlungsfluss ist eine physikalische Größe, die die Gesamtleistung der Strahlungsenergie beschreibt, die von einer bestimmten Oberfläche pro Zeiteinheit ausgestrahlt, übertragen oder empfangen wird. Im SI-System wird sie in Watt (W) ausgedrückt, und ihr Wert bezieht sich auf die gesamte elektromagnetische Energie, die einen beliebigen Wellenlängenbereich von Radio- bis Gammastrahlung abdeckt. Der Begriff wird in der Physik, der optischen Technik, der Photonik, der Wärmetechnik und der Beleuchtungstechnik verwendet.

Der Strahlungsfluss ist eine Verallgemeinerung des Konzepts der Leistung auf Fälle, in denen der Energieträger Strahlung und nicht ein Massenstrom oder elektrischer Strom ist. Im Zusammenhang mit kann sich elektromagnetische Strahlung sowohl auf kontinuierliche als auch auf gepulste Wellen beziehen. Bei Punktquellen bezieht er sich auf die Emission von Energie in alle Richtungen des Raums, während er bei gerichteten Quellen die Intensität der in einem bestimmten Raumwinkel konzentrierten Strahlung beschreibt.

Je nach Kontext kann sich der Strahlungsfluss auf die Strahlung beziehen, die emittiert wird (z. B. von einem schwarzen Körper), die eine bestimmte Oberfläche durchläuft (z. B. bei der Analyse der Übertragung elektromagnetischer Wellen) oder von einem Material absorbiert wird. In technischen und industriellen Anwendungen sind die Ableitungen dieser Größe - wie Strahlungsflussdichte oder Leuchtdichte -, die die räumliche und spektrale Verteilung der Strahlungsenergie berücksichtigen, von besonderer Bedeutung.

Im Bereich der Energietechnik und der Photovoltaik ist der solare Strahlungsfluss (die so genannte Bestrahlungsstärke) ein Schlüsselparameter, der die für die Umwandlung in Strom verfügbare Energiemenge bestimmt. In der Radiometrie und der Spektroskopie ermöglicht er die Analyse der Emissions- und Absorptionseigenschaften verschiedener Materialien. In Messsystemen werden strahlungsenergieempfindliche Detektoren, die gegen bekannte Referenzquellen kalibriert sind, zur Bestimmung dieser Größe verwendet.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH