+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Symmetrizer (Balun) - Definition

Der Symmetrizer, auch bekannt als balun (kurz für balanced-unbalanced), ist ein elektronisches Gerät zur Umwandlung von Signalen zwischen symmetrischen und asymmetrischen Leitungen. Sein Zweck ist es, eine korrekte Impedanzanpassung zu gewährleisten und unerwünschte Signalstörungen zu minimieren, die durch Unterschiede in der Struktur der Übertragungswege entstehen.

Bei einer symmetrischen Leitung, wie z. B. einer verdrillten Zweidrahtleitung oder einem symmetrischen Dipol, wird das Signal über zwei Drähte mit gleichen Parametern in Bezug auf die Erde übertragen, was eine hohe Resistenz gegenüber elektromagnetischen Störungen gewährleistet. Im Gegensatz dazu überträgt eine asymmetrische Leitung, wie z. B. ein Koaxialkabel, das Signal über ein einziges Kabel in Bezug auf eine gemeinsame Masse. Ohne eine geeignete Transformation können bei der Verbindung solcher Leitungen Potenzialunterschiede entstehen, die zu Störaussendungen, Signalverlusten oder gemeinsamen Erdströmen führen.

Baluns können je nach Frequenz und Signalcharakteristik auf verschiedene Weise realisiert werden: als elektromagnetische Transformatoren, kapazitive Systeme oder Hybridkonstruktionen auf der Basis von Ferritkernen. In der Funkkommunikation, im Fernsehen, in Radarsystemen und in RFID-Technologien spielen Symmetratoren eine Schlüsselrolle bei der Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Signalübertragung, indem sie Asymmetrien beseitigen und Störungen durch externe Quellen unterdrücken.

Im Zusammenhang mit dem Antennendesign sind Baluns ein unverzichtbares Designelement, das eine korrekte Anpassung zwischen symmetrischen Antennen und asymmetrischen Sender-Empfänger-Systemen ermöglicht, die Strahlungseffizienz direkt beeinflusst, Impedanzanpassung und die Emission unerwünschter Wellen im Übertragungsweg begrenzt. Ein richtig gewählter Symmetrisierer verbessert nicht nur die Leistung eines HF-Systems, sondern wirkt sich auch erheblich auf seine Zuverlässigkeit und die Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) Normen aus.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH