+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Gaußsches Rauschen ist eine Art von Zufallsrauschen, dessen Stichprobenwerte eine statistische Verteilung aufweisen, die durch eine Gaußsche Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (Normalverteilung) beschrieben wird. Das bedeutet, dass die meisten Werte um den Mittelwert herum konzentriert sind, wobei die Wahrscheinlichkeit von Extremwerten symmetrisch abnimmt, wenn sie sich vom Mittelwert entfernen. Rauschen dieses Typs wird häufig bei der Analyse von Kommunikationssystemen, der Signalverarbeitung und der Modellierung von Störungen in Mess- und Übertragungssystemen verwendet.
Ein charakteristisches Merkmal des Gaußschen Rauschens ist seine Beschreibung durch zwei Parameter: den Mittelwert (in der Regel gleich Null) und die Varianz, die die Streuung der Werte um den Mittelwert und damit die Intensität des Rauschens bestimmt. Obwohl es in verschiedenen Bereichen auftreten kann (Zeit, Raum, Frequenz), bleibt seine statistische Natur konstant. Im Gegensatz zum weißen Rauschen, das durch ein flaches Spektrum definiert ist, bezieht sich das Gaußsche Rauschen auf die Amplitudenverteilung eines Signals, unabhängig von seinen spektralen Eigenschaften. In der Praxis wird jedoch häufig ein Gauß-verteiltes weißes Rauschen betrachtet, d. h. ein Zufallsprozess mit einem flachen Spektrum und einer Normalverteilung der Stichproben.
Gaußsches Rauschen ist ein grundlegendes Modell in der Informationstheorie und in der Telekommunikation und bildet die Grundlage für den so genannten AWGN-Kanal (Additives Weißes Gaußsches Rauschen), bei dem angenommen wird, dass dem Nutzsignal zufälliges Rauschen mit weißem Spektrum und Normalverteilung hinzugefügt wird. Dieses Modell ermöglicht die analytische Untersuchung der Auswirkungen des Rauschens auf die Zuverlässigkeit der Datenübertragung, den Entwurf von Filtern, die Korrekturkodierung und die Signalerkennung.
In praktischen Anwendungen kann das Gaußsche Rauschen thermische Störungen in elektronischen Systemen, Messschwankungen in analogen Sensoren oder Zufallsfehler in digitalen Bildern darstellen. Seine Kenntnisse und Modellierungsfähigkeiten sind für die Analyse der Systemqualität und den Entwurf von Algorithmen zur Signalerfassung, -schätzung und -filterung von entscheidender Bedeutung.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.