+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Siedepunkt - Definition

Der Siedepunkt ist der Grenzwert, bei dem der Dampfdruck einer gesättigten Flüssigkeit gleich dem äußeren atmosphärischen oder sonstigen Umgebungsdruck wird, was zu einem schnellen Phasenübergang von Flüssigkeit zu Gas im gesamten Volumen der Flüssigkeit und nicht nur an der Oberfläche führt. Dieser Prozess beinhaltet die Überwindung der Kohäsionskräfte zwischen den Molekülen der Flüssigkeit und die Bereitstellung der erforderlichen Menge an Wärmeenergie, um die Moleküle auseinander zu brechen und sie in Dampf umzuwandeln.

Die Abhängigkeit des Siedepunkts vom Außendruck ist nicht linear und wird u. a. durch die Clausius-Clapeyron-Gleichung beschrieben. Eine Verringerung des atmosphärischen Drucks führt zu einer Senkung des Siedepunkts, was unter anderem bei der Vakuumdestillation genutzt wird, während eine Erhöhung des Drucks, z. B. in Autoklaven, diese Temperatur anhebt und ein Sieden oberhalb der für Wasser unter normalen Bedingungen üblichen 100 °C ermöglicht.

Im Rahmen der Werkstofftechnik und der Thermodynamik ist der Siedepunkt ein wichtiger Parameter zur Charakterisierung von Stoffen, insbesondere bei technologischen Prozessen wie Verdampfung, Kondensation, thermischer Trennung und der Auslegung von Kühl- und Wärmeübertragungssystemen, bei denen die thermische Stabilität der Arbeitsflüssigkeit eine zentrale Rolle spielt.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH