+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Dämpfung - Definition

Dämpfung ist das physikalische Phänomen einer allmählichen Verringerung der Amplitude einer Schwingung, einer Welle oder eines Signals bei der Ausbreitung durch Zeit oder Raum. Dieser Prozess ist auf das Vorhandensein von Energieverlusten zurückzuführen, die je nach Art des Systems und der Übertragungsumgebung mechanisch, elektrisch, thermisch oder materiell sein können. Technisch gesehen beschreibt die Dämpfung die Effizienz der Energieauslöschung und ist einer der wichtigsten Parameter bei der Analyse dynamischer, akustischer, elektronischer und optischer Systeme.

In der Elektrotechnik und Telekommunikation bezieht sich die Dämpfung auf den Verlust von Signalleistung während der Übertragung durch eine Übertragungsleitung, ein Kabel, einen Hohlleiter, eine optische Faser oder ein anderes passives Element. Sie wird in der Regel in Dezibel (dB) als das Verhältnis von Eingangsleistung zu Ausgangsleistung ausgedrückt und hängt von der Frequenz, der Länge des Übertragungsweges und den Eigenschaften des Mediums ab. Die Dämpfung hat einen erheblichen Einfluss auf die Signalqualität, die Übertragungsreichweite und den Bedarf an Verstärkern oder Signalregeneration in digitalen Systemen.

In der Mechanik und Akustik beschreibt die Dämpfung die Fähigkeit eines Systems, Schwingungsenergie durch Reibung, viskosen Widerstand, Verluste in elastischen Materialien oder Umwandlung mechanischer Energie in Wärme zu zerstreuen. In Resonanzsystemen bestimmt der Dämpfungskoeffizient die Geschwindigkeit, mit der freie Schwingungen verschwinden, und bestimmt die Resonanzbandbreite. Er ist von zentraler Bedeutung für die Gestaltung von Dämpfungssystemen, Messsystemen, mechanischen Strukturen und Schallschutzkabinen.

Dämpfung kann auch eine bewusst eingeführte Systemeigenschaft sein - z. B. in Dämpfungsgliedern, Filtern oder Anpassungsschaltungen - um Rauschen zu reduzieren, Übersteuerungen zu verhindern, Geräte zu schützen oder den Frequenzgang zu formen. In technischen Anwendungen ist die Modellierung und Kontrolle der Dämpfung wichtig, sowohl im Zusammenhang mit der Stabilitätsanalyse als auch mit der Optimierung der Systemleistung.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH