+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Scott-Transformator ist ein spezielles Transformatorensystem, das die Umwandlung von Dreiphasenspannung in Zweiphasenspannung und umgekehrt ermöglicht, wobei die Leistungsäquivalenz erhalten bleibt und die Lastasymmetrie minimiert wird. Er besteht aus zwei gekoppelten Einphasentransformatoren: einem Haupttransformator und einem Hilfstransformator, die so miteinander verbunden sind, dass sie zwei Ausgangsspannungen mit einer Phasenverschiebung von 90° zueinander erzeugen, was für Zweiphasensysteme charakteristisch ist.
Das Funktionsprinzip beruht auf einer geeigneten Auswahl von Getrieben und Wicklungsanzapfungen, die es ermöglichen, das symmetrische Dreiphasensystem in zwei unabhängige, orthogonale Zweiphasenspannungen umzuwandeln. Der Haupttransformator ist an zwei Phasen des Drehstromnetzes angeschlossen, während der Hilfstransformator an eine Phase und an den speziellen Anzapfungspunkt des ersten Transformators angeschlossen ist, der bei 86,6 % der Wicklungslänge liegt. Dieser Anschluss gewährleistet, dass das Spannungsverhältnis mit dem Zweiphasensystem übereinstimmt und ermöglicht eine gegenseitige Blindleistungskompensation zwischen den Wicklungen.
Diese Lösung fand vor allem in der US-amerikanischen und japanischen Industrie während der Übergangsphase zwischen Zwei- und Dreiphasensystemen Anwendung, wo sie die Interoperabilität von Geräten, die auf unterschiedlichen Stromversorgungsstandards basieren, erleichterte. Sie wurde auch in Antriebs- und Traktionssystemen eingesetzt, wenn es darum ging, Zweiphasenmotoren aus einem Dreiphasennetz zu speisen oder umgekehrt. Heutzutage werden Scott-Transformatoren nur noch selten verwendet, hauptsächlich für Spezial- oder Laborzwecke, aber sie sind immer noch ein wichtiges Beispiel für die Anwendung der Netztheorie und die Umwandlung von Mehrphasensystemen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.