+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

UJT-Transistoren (UJT) - Definition

Ein UJT-Transistor (Uniunction Transistor, UJT) ist ein elektronisches Bauelement, dessen Funktionsweise auf den Eigenschaften eines einzelnen p-n-Übergangs beruht, der asymmetrisch in ein n-Typ (selten p-Typ) Halbleitermaterial eingebettet ist. Im Gegensatz zu klassischen bipolaren oder unipolaren Transistoren fungiert der UJT nicht als Verstärker, sondern wird hauptsächlich als Steuerelement in Generatoren, Ansteuerungsschaltungen und Relaxationsoszillatoren eingesetzt.

Die Struktur des UJT besteht aus einem p-n-Steckverbinder und zwei n-Typ-Schichtenden, die als B1 und B2 (Basen) bezeichnet werden, sowie einer p-Typ-Emitterelektrode (E). Ein charakteristisches Merkmal des UJT-Transistors ist das Vorhandensein eines negativen dynamischen Widerstands innerhalb eines bestimmten Betriebsbereichs, der die Erzeugung von Spannungsimpulsen und die Schaltsteuerung in digitalen und analogen Schaltungen ermöglicht. Der Emitterstrom löst beim Überschreiten der Schwellenspannung einen Lawinenfluss von Ladungsträgern über den Steckverbinder aus, was zu einem plötzlichen Spannungsabfall zwischen Emitter und Basis B1 führt - ein Phänomen, das zur Ansteuerung von Thyristoren oder zur Erzeugung periodischer Wellenformen verwendet wird.

Der UJT wird vor allem in einfachen Zeitschaltungen, als Rampen- oder Impulsgenerator sowie in Phasen- und Leistungssteuerungsschaltungen eingesetzt. Obwohl er in modernen Anwendungen zunehmend durch integrierte Schaltungen oder Mikrocontroller ersetzt wird, bleibt er aufgrund seines einfachen Aufbaus, seines geringen Stromverbrauchs und seiner Fähigkeit, in einem weiten Temperaturbereich zu arbeiten, ein unverzichtbares Bauteil in Systemen mit begrenzter Komplexität. Zu den für den Betrieb des UJT relevanten Parametern gehören die Schwellenspannung, der η-Faktor (der die Spannungsteilung in der Struktur charakterisiert) und die Widerstände zwischen den Basen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH