+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Armatur - Definition

Der Anker ist ein wesentlicher Bestandteil elektrischer Maschinen, insbesondere von Generatoren und Motoren, der für die Umwandlung von elektrischer Energie in mechanische Energie oder umgekehrt von mechanischer Energie in elektrische Energie verantwortlich ist. Seine Funktion hängt von der Funktionsweise der Maschine ab: In einem Generator induziert er durch einen magnetischen Wechselstrom eine Spannung, während er in einem Motor durch die Wechselwirkung mit einem Magnetfeld Strom leitet und ein Drehmoment erzeugt.

Der Anker ist in den meisten Fällen ein gewickelter Kern, der im Bereich des von den Polen der Permanentmagneten oder Erregerwicklungen erzeugten Magnetfeldes liegt. Je nach Konstruktion der Maschine kann er ein rotierendes Teil (bei Kommutatormaschinen) oder ein stationäres Teil (wie bei den meisten Synchron- und Asynchronmaschinen) sein. Eine Schlüsselrolle beim Betrieb des Ankers spielt das Phänomen der elektromagnetischen Induktion - das wechselnde Magnetfeld, das die Wicklungen durchquert, führt zu einer elektromotorischen Kraft, deren Wert und Art von der relativen Geschwindigkeit und der Geometrie des Magnetkreises abhängen.

Bei klassischen Gleichstrommaschinen besteht der Anker aus einer auf einen Eisenkern gewickelten Wicklung und einem Kommutator, der den Strom gleichrichtet und die Kontinuität des Drehmoments ermöglicht. Bei Wechselstrommaschinen befindet sich die Ankerwicklung in der Regel auf dem Stator, was die Energieaufnahme erleichtert und die Kühlung vereinfacht. Die Parameter des Ankers, wie die Anzahl der Windungen, der Querschnitt der Kabel, die Art der Wicklung oder die Art der Kühlung, wirken sich direkt auf den Wirkungsgrad, die Leistung und die dynamischen Eigenschaften der elektrischen Maschine aus. Bei der Auslegung des Ankers muss auch die Widerstandsfähigkeit gegenüber elektromagnetischen Kräften, thermischen Verformungen und mechanischen Belastungen, die während des Betriebs der Maschine auftreten, berücksichtigt werden.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH