+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Eine diskrete Schaltung ist ein elektronisches oder logisches System, das aus einzelnen, nicht integrierten Elementen - so genannten diskreten Bauelementen - wie Widerständen, Kondensatoren, Dioden, Transistoren oder Thyristoren aufgebaut ist, die physikalisch miteinander verbunden sind und ein funktionales Ganzes bilden. Jede dieser Komponenten hat eine bestimmte Aufgabe und klar definierte Eigenschaften, so dass Schaltungen auf der Ebene der Grundkomponenten entworfen und analysiert werden können.
Im Kontext der analogen Elektronik kann eine diskrete Schaltung Verstärkungs-, Filter-, Gleichrichtungs-, Spannungsstabilisierungs- oder Signalsteuerungsfunktionen übernehmen. Bei digitalen Anwendungen hingegen kann es sich um Logikgatter, Zähler, Register oder Taktschaltungen handeln, die aus einzelnen Transistoren oder primitiven integrierten Schaltungen aufgebaut sind. Diese Schaltungen sind das Gegenteil von integrierten Schaltungen (monolithisch), bei denen viele Funktionen in einer einzigen Halbleiterstruktur ausgeführt werden.
Ein charakteristisches Merkmal diskreter Schaltungen ist ihre funktionale Transparenz und die Möglichkeit, einzelne Parameter durch die Auswahl bestimmter Bauteilwerte zu verändern. Dies erleichtert den Lern-, Prototyping- und Reparaturprozess, insbesondere bei Anwendungen in der Ausbildung und in Werkstätten. Die Nachteile von diskreten Schaltungen können das größere Volumen, die Komplexität der Montage und die geringere Zuverlässigkeit im Vergleich zu integrierten Lösungen sein.
Im weiteren Sinne wird der Begriff "diskrete Schaltung" manchmal auch in der System- und Steuerungstheorie verwendet, wo er sich auf ein System bezieht, das zu diskreten Zeitpunkten arbeitet - im Gegensatz zu einem kontinuierlichen System -, aber in der Elektronik betont er eher den physikalischen Designaspekt, der auf separaten Komponenten basiert.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.