+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Wattmeter - Definition

Ein Wattmeter ist ein Messgerät zur direkten Messung der Wirkleistung in elektrischen Schaltungen Gleichstrom (DC) oder Wechselstrom (AC). Sein Zweck ist die Bestimmung der von einer Quelle an eine Last pro Zeiteinheit übertragenen Energiemenge, ausgedrückt in Watt (W). In Wechselstromsystemen werden bei dieser Messung sowohl die Spannungs- und Stromwerte als auch die Phasenverschiebung zwischen ihnen berücksichtigt, wodurch sie sich von Schein- oder Blindleistungsmessern unterscheidet.

Der klassische analoge Wattmeter basiert auf einem elektrodynamischen oder elektromechanischen Funktionsprinzip, bei dem das von zwei Spulensystemen - Strom und Spannung - erzeugte Drehmoment proportional zum Momentanwert der Wirkleistung ist. Das Ergebnis wird durch einen Zeiger auf einem Maßstab dargestellt, und die Genauigkeit der Messung hängt von der Qualität der verwendeten Bauteile, dem Innenwiderstand und der Frequenz der Versorgungsspannung ab. Moderne digitale Wattmeter verwenden Analog-Digital-Wandler und Mikroprozessorsysteme zur Analyse der Signalabtastungen, die Echtzeit-Ergebnisse mit hoher Präzision und zusätzliche Berechnungsfunktionen ermöglichen.

Bei der Wechselstrommessung ermöglichen Wattmeter die Leistungsbewertung in einphasigen und dreiphasigen Systemen, sowohl in symmetrischen als auch in unsymmetrischen Verbindungen. In fortgeschrittenen Anwendungen werden Mehrkanal-Wattmeter eingesetzt, um die gleichzeitige Überwachung mehrerer Stromleitungen und die Analyse der Lastverteilung zu ermöglichen. Zu den praktischen Anwendungen gehören die Kontrolle des Energieverbrauchs, die Analyse der Geräteeffizienz, die Anlagendiagnose und die Energieabrechnung.

Die Genauigkeit eines Wattmeters hängt von der Geräteklasse, dem Messbereich, der Art des zu verarbeitenden Signals und den Umgebungsbedingungen ab. Bei Messungen im Labor und in der Industrie werden auch Wattmeter mit einer Datenaufzeichnungsfunktion eingesetzt, die eine langfristige Überwachung von Leistungsparametern innerhalb von Energiemanagementsystemen ermöglicht.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH