+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Weber (Wb) - Definition

Weber (Wb) ist eine abgeleitete Einheit des SI-Systems, die zur Messung des magnetischen Flusses verwendet wird. Sie ist definiert als der Betrag des magnetischen Flusses, der in einem geschlossenen elektrischen Stromkreis die Induktion einer elektromotorischen Kraft von einem Volt (V) verursacht, wenn er in einer Sekunde eine homogene Änderung erfährt. Formal entspricht ein Weber einem Tesla (T) mal einem Quadratmeter (1 Wb = 1 T-m²).

Diese Einheit ist nach dem deutschen Physiker Wilhelm Weber benannt, dem Mitbegründer des Elektromagnetismus, und hat sich als Standard in der elektromagnetischen Nomenklatur durchgesetzt. Der magnetische Fluss beschreibt quantitativ, wie stark das Magnetfeld eine bestimmte Fläche durchdringt, und ist eine skalare Größe, nämlich das Integral des Magnetfelds in Bezug auf die Fläche, die das Feld durchquert.

In der Praxis wird die Weber-Einheit bei der Analyse von Magnetkreisen, bei der Konstruktion von Transformatoren, Spulen, Elektromotoren, Generatoren und bei Fragen im Zusammenhang mit elektromagnetischer Induktion verwendet. Im Zusammenhang mit dem Faraday'schen Gesetz ist die Änderung des magnetischen Flusses im Laufe der Zeit die direkte Ursache der elektromotorischen Kraft, die das grundlegende Funktionsprinzip vieler elektrischer Geräte darstellt.

Da der Wert eines Webers im Vergleich zu typischen technischen Anwendungen relativ groß ist, werden in der technischen Praxis häufig Aliquote dieser Einheit, wie Milliweber (mWb) oder Mikroweber (μWb), verwendet. Die Messung und Analyse des magnetischen Flusses mit der Weber-Einheit ermöglicht die genaue Bestimmung der magnetischen Eigenschaften von Materialien und der dynamischen Merkmale elektromagnetischer Systeme.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH