+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Elektrischer Knoten - Definition

Ein elektrischer Knoten ist ein Punkt in einem elektrischen Stromkreis, an dem sich mindestens drei stromführende Zweige verbinden. Theoretisch gesehen handelt es sich um den Punkt, an dem alle angeschlossenen Kabel und Elemente das gleiche elektrische Potenzial haben, unabhängig von ihrer Art - ohmsch, kapazitiv oder induktiv. In der Schaltungsanalyse ist das Konzept des Knotens von entscheidender Bedeutung, wenn die Maschenmethode und die Knotenmethode verwendet werden, die wesentliche Werkzeuge in Elektrotechnik und Elektronik sind.

Der Knoten dient als logischer Bezugspunkt bei der Definition von Spannungen zwischen verschiedenen Teilen einer Schaltung. Es wird davon ausgegangen, dass die Spannung an einem bestimmten Punkt in der Schaltung mit dem Potenzial in Bezug auf einen gewählten Bezugsknoten, die so genannte Masse oder den Nullpunkt, in Beziehung steht. Auf dieser Grundlage werden Gleichungen aufgestellt, um die Beziehung zwischen Strömen und Spannungen zu beschreiben, und zwar nach dem Kirchhoff'schen Gesetz für Ströme, das besagt, dass die algebraische Summe der Ströme, die in einen Knoten hinein und aus ihm heraus fließen, gleich Null ist.

In der technischen Praxis wird das Knotenkonzept nicht nur bei der Analyse elektrischer Diagramme, sondern auch bei der Modellierung von Stromnetzen, Integrierten Schaltungen, Energiesystemen und Logikschaltungen verwendet. In mehrfach verbundenen Schaltungen reduziert die Knotenidentifikation die Komplexität der Analyse, optimiert Leiterplattendesigns und generiert automatisch Matrizen, die die Netzeigenschaften beschreiben.

Aus Sicht der Schaltungstopologie definiert ein Knoten die Grenzen zwischen Zweigen - elementaren Netzwerkabschnitten, die ein einzelnes Schaltungselement oder eine Reihe von Elementen enthalten, in denen der Strom eine eindeutig definierte Flussrichtung hat. Die Knotenanalyse ist eines der grundlegenden Werkzeuge für den Entwurf und die Diagnose elektronischer Schaltungen und unterstützt sowohl Computersimulationen als auch klassische Handrechnungen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH