+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Metallische Bindung - Definition

Eine metallische Bindung ist eine Art von chemischer Bindung zwischen Metallatomen, die durch eine spezifische elektronische Struktur gekennzeichnet ist, bei der die äußeren Valenzelektronen ein so genanntes Elektronengas bilden, das sich frei in der Kristallstruktur des Metalls bewegt. Diese Elektronen sind nicht einem bestimmten positiven Ion zugeordnet, sondern bilden ein gemeinsames Elektronenfeld, das für den Zusammenhalt und die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Materials verantwortlich ist.

Der Mechanismus der metallischen Bindung beruht auf einer elektrostatischen Wechselwirkung zwischen positiv geladenen Atomkernen (Metallkationen) und einem negativ geladenen Elektronengas. Diese Delokalisierung der Elektronen bewirkt, dass Metalle eine hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit, eine hohe Plastizität und einen charakteristischen Oberflächenglanz aufweisen. Die freie Bewegung der Elektronen begünstigt einen leichten Energie- und Ladungstransfer, wodurch Metalle als Werkstoffe in der Elektrotechnik, Elektronik und Werkstofftechnik von besonderer Bedeutung sind.

Metallische Bindungen treten nicht nur in reinen Metallen auf, sondern auch in ihren Füßen, wo trotz des Vorhandenseins verschiedener Elemente eine auf einem gemeinsamen Elektronenfeld basierende Struktur erhalten bleibt. Ihre Stärke hängt von der Anzahl der Valenzelektronen und der Packungsdichte der Ionen im Kristallgitter ab, was sich in mechanischen Eigenschaften wie Härte, Elastizität oder Verformungsbeständigkeit niederschlägt.

Im Bandmodell wird die metallische Bindung durch die Überlappung der Energieniveaus der Atome und die Bildung eines Leitungsbandes erklärt, in dem sich die Elektronen frei bewegen können. Das Vorhandensein von unvollständig gefüllten Energiebändern liegt der elektrischen Leitfähigkeit von Metallen zugrunde und unterscheidet sie von Dielektrika und Halbleitern. Diese Bindung ist zwar nicht wie die kovalente Bindung räumlich lokalisiert, spielt aber eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Struktur und Funktion von Struktur- und Funktionsmaterialien in Technik und Industrie.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH