+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Volt-Ampere (VA) - Definition

Volt-Ampere (VA) ist eine Einheit der Scheinleistung, die in der Elektrotechnik verwendet wird, insbesondere in Wechselstromkreisen . Sie ist das Produkt aus den Effektivwerten der Spannung (ausgedrückt in Volt ) und des Stroms (ausgedrückt in Ampere) in einem bestimmten Verbraucher oder Gerät. Im Gegensatz zu Watt (W), die sich auf die Wirkleistung - die tatsächlich in nützliche Arbeit umgewandelte Leistung - bezieht, berücksichtigt die Volt-Ampere-Angabe die gesamte dem System zugeführte Leistung, unabhängig davon, welcher Anteil davon tatsächlich genutzt wird.

In Wechselstromkreisen wird die der Last zugeführte Gesamtleistung aufgrund der möglichen Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom in Wirkleistung (W), Blindleistung (var) und Scheinleistung (VA) aufgeteilt. Letztere wird durch das Volt-Ampere-Verhältnis beschrieben und ermöglicht es, den maximalen Bedarf des Geräts in Bezug auf die Stromversorgung zu bestimmen, unabhängig vom Leistungsfaktor (cos φ). Dies ist besonders wichtig für die Auslegung von Netzteilen, Transformatoren, Generatoren und USV-Anlagen, die in der Lage sein müssen, die volle Scheinlast zu bewältigen.

Der Scheinleistungswert wird nicht direkt in Wärme, Licht oder Bewegung umgewandelt, sondern beeinflusst die Belastung der Komponenten des Stromversorgungssystems. Volt-Ampere werden daher als Bemessungsparameter verwendet, die die Übertragungs- und Auslegungskapazität elektrischer Geräte bestimmen. In Einphasensystemen wird die Scheinleistung durch die Formel S = U × I ausgedrückt, während in Dreiphasensystemen - S = √3 × U × I, wobei U und I die Effektivwerte der Spannung zwischen den Phasen und des Leitungsstroms sind.

Trotz ihrer Ähnlichkeit mit dem Watt weist die Einheit VA deutlich auf einen Unterschied in der Art der Last hin - insbesondere bei induktiven oder kapazitiven Bauelementen, die keine Energie verbrauchen, aber den gesamten Leistungsfluss im Netz beeinflussen. In der technischen Praxis ist die Unterscheidung zwischen VA und W entscheidend für die richtige Auswahl und den Betrieb von Geräten in Wechselstromanlagen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH