+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Voltmeter - Definition

Ein Voltmeter ist ein Messgerät, das zur direkten Messung der Differenz des elektrischen Potenzials oder der Spannung zwischen zwei Punkten in einem Stromkreis verwendet wird. Die von einem Voltmeter gemessene Einheit ist Volt (V), und das Gerät kann sowohl in Gleichstrom (DC) als auch in Wechselstrom (AC) Stromkreisen verwendet werden. Mit dem Voltmeter können die Funktionsweise von Stromquellen, Schaltungskomponenten und die Spannungseigenschaften von elektronischen Bauteilen und elektrischen Komponenten beurteilt werden.

Das Hauptmerkmal des Voltmeters ist sein hoher Eingangswiderstand, der die Auswirkungen der Messung auf das zu prüfende System minimiert. Infolgedessen ist der Stromfluss durch das Gerät vernachlässigbar, so dass die Messung als nicht-invasiv angesehen werden kann. Das Voltmeter wird parallel zu dem zu prüfenden Bauteil angeschlossen, so dass eine echte Potenzialdifferenz ermittelt werden kann, ohne den Stromkreis zu stören.

Voltmeter gibt es in analoger und digitaler Ausführung. Analoge Ausführungen basieren auf einem magnetoelektrischen Mechanismus (z. B. mit einem beweglichen Winkel), bei dem der Zeigerausschlag proportional zur Spannung ist. Digitale Voltmeter verwenden Analog-Digital-Wandler (ADCs), die die Eingangsspannung in einen numerischen Wert umwandeln, der auf einem Display angezeigt wird. Moderne Digitalmultimeter fungieren als universelle Voltmeter und bieten zusätzliche Messmodi, automatische Bereichswahl und Datenprotokollierungsfunktionen.

Die Genauigkeit der Spannungsmessung hängt von der Geräteklasse, dem Messbereich, der Frequenz des zu prüfenden Signals und dem Einfluss externer Faktoren wie Temperatur oder elektromagnetischer Störungen ab. Für spezialisierte Anwendungen werden Differenzialvoltmeter, selektive Voltmeter, Hochspannungsvoltmeter oder Laborvoltmeter mit verbesserter Präzision und Stabilität eingesetzt. Die Spannungsmessung mit Hilfe eines Voltmeters ist ein wichtiges Werkzeug bei der Diagnose, Planung und Wartung von elektrischen, elektronischen und Automatisierungssystemen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH