+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Not-Aus - Definition

Der Notausschalter ist ein Sicherheitselement, das in Steuerungs- und Automatik-Systemen eingesetzt wird und zur sofortigen Unterbrechung der Stromzufuhr oder zum Anhalten des Betriebs einer Maschine, eines Geräts oder eines technologischen Prozesses in Gefahrensituationen bestimmt ist. Die Konstruktion und das Funktionsprinzip sind den Sicherheitsanforderungen untergeordnet, was die Verwendung von schnellen Aktionsmechanismen und eine eindeutige und intuitive Art der Aktivierung erfordert.

Das Gerät funktioniert als hochzuverlässiges System, das eine Funktion der Sicherheitskategorie gemäß den Normen bEC 60204-1, ISO 13850 und EN 60947-5-5 erfüllt. Es zeichnet sich durch seine direkte Funktionsweise aus, d.h. seine Aktivierung erfolgt mechanisch ohne Zwischenschaltung komplexer Steuersysteme, wodurch das Risiko von Verzögerungen aufgrund logischer Fehler oder des Ausfalls elektronischer Systeme ausgeschlossen wird. Der Betriebsmechanismus basiert auf der Selbstverriegelung im deaktivierten Zustand nach der Aktivierung, und die erneute Aktivierung erfordert eine bewusste Rückstellung, was eine versehentliche Wiederherstellung der Stromversorgung in einem möglichen Notfall verhindert.

Notschalter sind in der Regel als gut sichtbare Taster ausgeführt, oft in roter Farbe auf gelbem Hintergrund und mit einer ausgeprägten Pilzform, die ein sofortiges Drücken mit der offenen Hand ermöglicht, was in Notfällen entscheidend ist. Je nach Anwendung können sie in festverdrahtete Systeme eingebaut werden, als Elemente von Relais-Steuerkreisen oder speicherprogrammierbaren Steuerungen, oder in eine Sicherheitsarchitektur mit Industrienetzwerken integriert werden, um die Überwachung des Leistungsschalterstatus in SCADA-Systemen zu ermöglichen.

Zu den Anwendungsbereichen des Notstromschalters gehören Industriemaschinen, Montagelinien, Gebäudeautomationssysteme sowie Transportsysteme und Energieanlagen. Sein Betrieb erfolgt häufig in Verbindung mit zusätzlichen Diagnosemechanismen wie Positionssensoren, Kurzschluss- und Unterbrechungsüberwachung und Redundanz des Steuerungssystems, wodurch das Risiko von Betriebsfehlern minimiert wird. Moderne Lösungen nutzen auch drahtlose und optische Systeme, um die Fernaktivierung von Notabschaltfunktionen in verteilten industriellen Strukturen zu ermöglichen.

Im Rahmen der Sicherheitsnormen unterliegen die Konzeption und Implementierung von Notabschaltsystemen strengen Anforderungen an die Sicherheitskategorien (SIL - Safety Integrity Level und PL - Performance Level), und ihre Wirksamkeit wird durch regelmäßige Tests überprüft, um die Funktionsfähigkeit und die Beständigkeit gegenüber Umgebungsbedingungen wie Staub, Feuchtigkeit, Vibrationen und die Auswirkungen von elektromagnetischen Störungen zu kontrollieren.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH