+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Überstromausschalter (Leitungsschutzschalter) - Definition

Der Überstromausschalter ist ein mechanischer Schutzschalter, der dazu dient, den Stromfluss in einem Stromkreis automatisch zu unterbrechen, wenn der festgelegte Stromwert überschritten wird. Seine Funktion besteht darin, die Elektroinstallation, die Verbraucher und die Nutzer vor den Auswirkungen von Überlastungen und Kurzschlüssen zu schützen, die zu einer Überhitzung der Kabel, zu Schäden an den Geräten oder zu Bränden führen können. Der Überstromausschalter hat eine mit einer Sicherung vergleichbare Schutzfunktion, kann aber nach dem Auslösen wiederholt eingeschaltet werden, was die Bedienung und Wartung erleichtert.

Die wesentlichen Konstruktionselemente eines Überstromausschalters sind der Überlast- und der Kurzschlusserkennungsmechanismus. Die Überlastfunktion wird durch einen thermischen Auslöser realisiert, in der Regel in Form eines Bimetalls, das sich bei einem Temperaturanstieg verbiegt und den Abschaltmechanismus auslöst. Der Kurzschluss wird durch einen elektromagnetischen Auslöser erkannt - eine Spule, die bei einem plötzlichen Stromanstieg eine Kraft erzeugt, die eine sofortige Öffnung der Kontakte ermöglicht. In beiden Fällen unterbricht die Öffnung des Strompfades den Energiefluss zu dem geschützten Anlagenteil.

Überstromausschalter werden nach der Zeit-Strom-Kennlinie klassifiziert, die die Reaktionszeit des Geräts in Abhängigkeit von der Stromstärke definiert. Die am häufigsten verwendeten Kennlinien sind B, C und D, die sich in ihrer Empfindlichkeit gegenüber Stromimpulsen und ihrer Eignung für verschiedene Arten von Verbrauchern unterscheiden. Moderne Schutzschalter können auch zusätzliche Funktionen integrieren, wie Fehlerstromschutz, Fernsteuerbarkeit oder Kommunikation in der Gebäudeautomatik.

In der Installationspraxis wird der Überstromausschalter auf einer DIN-Schiene in der Schaltanlage montiert und ist ein wesentlicher Bestandteil des Kurzschluss- und Überlastschutzsystems. Die Auswahl eines geeigneten Modells erfordert die Berücksichtigung der Nennstromstärke, der Schutzmerkmale und der Kurzschlussparameter des Netzes. Der Betrieb des Leistungsschalters sollte den geltenden Normen, einschließlich IEC 60898 oder EN 60898, entsprechen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH