+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Elektroakustischer Verstärker - Definition

Ein elektroakustischer Verstärker ist ein elektronisches Gerät zur Erhöhung der Amplitude von akustischen Signalen, die in elektrische Form umgewandelt werden, um eine effektive Wiedergabe über Lautsprecher, Kopfhörer oder andere elektroakustische Wandler zu ermöglichen. Er ist eine Schlüsselkomponente des Audiowegs und verbindet die Tonquelle - z. B. ein Mikrofon, ein Musikinstrument, ein Abspielgerät - mit den Endgeräten, die zur Tonwiedergabe verwendet werden. Seine Aufgabe ist es, für eine angemessene Leistung und Qualität des verarbeiteten Signals zu sorgen und gleichzeitig die Verzerrungen so gering wie möglich zu halten.

Aus technischer Sicht hat ein elektroakustischer Verstärker die Aufgabe, ein Spannungs- oder Stromsignal zu verstärken, ohne dessen Form und Frequenzcharakteristik zu verändern. Er besteht in der Regel aus mehreren Stufen: einem Vorverstärker, einem Tonkorrektor, einer Leistungsstufe und Schutzschaltungen. Er kann in verschiedenen Verstärkungsklassen arbeiten (z. B. A, B, AB, D), die die Leistungseffizienz, die Linearität und die thermischen Eigenschaften bestimmen. Moderne Designs verwenden häufig Impulsverstärker (Klasse D), die sich durch einen hohen Wirkungsgrad und eine kompakte Größe auszeichnen.

Elektroakustische Verstärker werden in analoge und digitale Verstärker unterteilt, wobei letztere mit digital domain signal processing (DSP) arbeiten, was fortschrittliche Algorithmen zur Entzerrung, Filterung und dynamischen Klangverarbeitung ermöglicht. Diese Geräte können als eigenständige Komponenten von Beschallungsanlagen oder als Teil integrierter Audiosysteme in Verbraucher-, Profi- und Industrieanlagen eingesetzt werden.

Zu den Parametern, die die Qualität eines Verstärkers beschreiben, gehören Frequenzgang, nichtlinearer Verzerrungskoeffizient (THD), Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) und Ausgangsleistung. Ihre Auswahl und Konfiguration hängt von den Anforderungen der Anwendung, der Art der Schallwandler und den akustischen Eigenschaften der Umgebung ab, in der der Verstärker eingesetzt wird. In der Tontechnik und acoustics spielt der elektroakustische Verstärker eine grundlegende Rolle bei der Erzielung des gewünschten Klangs, der Dynamik und der Räumlichkeit des Audiosignals.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH