+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Unterbrechungsfreie Netzteile (UPS), Unterbrechungsfreie Stromversorgung) ist ein elektrisches Gerät, das die Kontinuität der Stromversorgung bei einem Ausfall oder einer Instabilität der Netzspannung gewährleistet. Ihr Betrieb basiert auf der Umwandlung von in internen Batterien gespeicherter Energie in eine Ausgangsspannung mit stabilisierten Eigenschaften, die kritische Geräte vor den Auswirkungen von plötzlichen Stromausfällen schützt, spannungsabfällen und elektromagnetischen Störungen.
Die Architektur des USV-Systems umfasst einen Gleichrichter, der Wechselspannung in Gleichspannung umwandelt, um die Batterien zu laden, einen Wechselrichter, der für die Erzeugung der Ausgangsspannung während eines Fehlers verantwortlich ist, und Steuerungen, die das Umschalten zwischen den Betriebsarten steuern. Je nach der Topologie der USV-Anlage, gibt es Offline-Modelle, linie-interaktive und Online-Modelle (VFI), die sich durch ihren Spannungsregelungsmechanismus unterscheiden, geschwindigkeit der Umschaltung auf Notstromversorgung und Fähigkeit zur Beseitigung von Oberschwingungsstörungen.
Bei Offline-Systemen, auch Standby genannt, werden Akkus nur dann versorgt, wenn ein Netzstromausfall erkannt wird, was zu einer kurzen Unterbrechung der Stromversorgung aufgrund der Relaisschaltzeit führt. Netzversorgungen-interaktive Netzteile verwenden eine automatische Spannungsregelung (AVR), die eine Stabilisierung der Ausgangsspannung ermöglicht, ohne dass auf Batteriebetrieb umgeschaltet werden muss, dies erhöht den Wirkungsgrad und verringert den Verschleiß der Zellen. Online-Designs arbeiten im Doppelwandlungsmodus, wobei die Wechselspannung kontinuierlich in Gleichspannung und wieder in Wechselspannung umgewandelt wird, was die angeschlossenen Geräte vollständig von Netzstörungen isoliert und ein sofortiges Umschalten auf Batteriebetrieb ohne Schaltverzögerungen ermöglicht.
Netzteile werden in kritischen Systemen eingesetzt, wie z.B. IT-Infrastruktur, serverräume, industriellen Automatiksystemen und medizinischen Geräten, wo selbst kurze Unterbrechungen der Stromversorgung zu ernsthaften Betriebsverlusten führen können. Hohe-leistungsfähige Industriemodelle sind mit Energiemanagementsystemen ausgestattet, hohe-hochleistungs-Industriemodelle sind mit Energiemanagementsystemen ausgestattet, die eine Interaktion mit Stromerzeugern und die Umsetzung von Lastmanagementstrategien auf der Grundlage von algorithmen vorhersagealgorithmen und Analyse der Netzqualität.
Moderne USV-Einheiten integrieren Kommunikationstechnologien, technologien wie SNMP, Modbus oder USB, für die Fernüberwachung von Betriebsparametern und das automatische Herunterfahren und Neustarten von geschützten Systemen. Die Verwendung von modernen Lithium-ionen Akkus, Batterien, Akkus-ionen-Batterien und Superkondensatoren-Technologie superkondensatoren-Technologie technologie ermöglicht eine Verlängerung der Lebensdauer des Systems und eine Verkürzung der Ladezeit im Vergleich zu herkömmlichen Bleibatterien-säure-Akkus-blei-säure-Zellen. Aktive Mechanismen zur Verbesserung des Leistungsfaktors (PFC) und zur Energieoptimierung verringern die Wärmeverluste und erhöhen den Wirkungsgrad der Energieumwandlung, was zu einer verbesserten Betriebseffizienz und niedrigeren Betriebskosten führt.
USV-Systeme können in redundanten Systemen (N+1) konfiguriert werden, bei denen mehrere Einheiten parallel arbeiten, um die Zuverlässigkeit zu maximieren und einzelne Fehlerpunkte zu eliminieren. Moderne Rechenzentren verwenden auch modulare USV-Architekturen, werden in modernen Rechenzentren auch eingesetzt, um eine Leistungsskalierung und dynamische Anpassung der Leistung zu ermöglichen energiespeichertechnik je nach den sich ändernden Anforderungen des Systems. Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltbedingungen und die Fähigkeit, mit erneuerbaren Energiequellen machen, unterbrechungsfreie Stromversorgungen zu einer Schlüsselkomponente der Infrastruktur für die Gewährleistung der Geschäftskontinuität von Hoch-hochverfügbarkeitssystemen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.