+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Thermoelektrisches Phänomen ist der allgemeine Name für eine Gruppe physikalischer Phänomene, die an der Schnittstelle zwischen thermischen und elektrischen Effekten in leitenden oder halbleitenden Materialien auftreten. Sie beinhalten die gegenseitige Umwandlung von thermischer und elektrischer Energie in Anwesenheit eines Temperaturgradienten oder elektrischen Stroms. Die wichtigsten thermoelektrischen Phänomene sind der Seebeck-Effekt, der Peltier- und der Thomson-Effekt, die sowohl theoretische als auch praktische Bedeutung haben, und praktisch - bei der Gestaltung von Sensoren, Generatoren und Kühlsystemen.
Der Seebeck-Effekt tritt auf, wenn zwei verschiedene leitende Materialien in einem geschlossenen Stromkreis verbunden sind und ihre Anschlüsse unterschiedliche Temperaturen haben. Dies führt zu einer elektromotorischen Kraft, die proportional zur Temperaturdifferenz ist und die direkte Umwandlung von Wärme in elektrische Energie ermöglicht. Dies ist das Prinzip hinter Thermoelementen - einfachen, aber sehr effektiven Temperatursensoren.
Der Peltier-Effekt basiert auf der Absorption oder Emission von Wärme an der Grenzfläche zweier anderer leitender Materialien, wenn ein elektrischer Strom durch sie fließt. Dies ermöglicht es, eine Oberfläche aktiv zu kühlen oder zu heizen, ohne mechanische Komponenten zu verwenden. Dieser Effekt wird in Peltier-Modulen verwendet, die häufig in elektronischen Kühlern, Detektoren Infrarotdetektoren und medizinischen Geräten eingesetzt werden.
Der Thomson-Effekt ist ein weniger bekanntes, aber ebenfalls wichtiges Phänomen, bei dem ein elektrischer Strom durch ein homogenes Material fließt, in dem ein Temperaturgradient auftritt, was zu einer Absorption oder Emission von Wärme im Volumen des Materials führt und nicht nur an den Anschlüssen.
Thermoelektrische Phänomene sind stark von den Materialeigenschaften abhängig - wie elektrischer Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit und Seebeck-Koeffizient - daher ist die Entwicklung neuer thermoelektrischer Materialien, insbesondere Halbleiter mit optimierten Parametern, ein aktives Forschungsgebiet. Dies ermöglicht die Gestaltung von Geräten zur Rückgewinnung thermischer Energie aus industriellen Abfällen sowie präzisen Kühlsystemen für Anwendungen, bei denen herkömmliche Methoden unpraktisch sind.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.