+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Näherungsphänomen (Epidermalität) - definition

Das Phänomen der Angleichung, auch bekannt als skin-Effekt (Näherungseffekt. näherungseffekt), ist ein elektromagnetisches Phänomen, das bei leitern leitenden wechselstrom (AC), insbesondere wenn sie sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Es besteht aus einer ungleichmäßigen Verteilung der stromdichte im Querschnitt-querschnitt von benachbarten Leitern, verursacht durch die Wechselwirkung der von den fließenden Strömen erzeugten magnetischen Wechselfelder. Dies hat zur Folge, dass, konzentriert sich der Strom in den Teilen eines Leiters, die am weitesten von den benachbarten Leitern entfernt sind, was zu einem Anstieg des effektiven elektrischen Widerstands und zu Energieverlusten führt.

Dieses Phänomen tritt bei Leitern auf, die in Wechselfeldern betrieben werden, insbesondere in Transformatoren, stromversorgungskabeln oder Mehraderleitungen, wo benachbarte Leiter gegenseitige wirbelströme. In Kombination mit dem klassischen Skin-Effekt (i.e. stromverschiebung auf der Leiteroberfläche unter dem Einfluss des eigenen Magnetfelds), kann der Proximity-Effekt die Schaltungsleistung erheblich beeinflussen, besonders bei hohen Frequenzen.

Die Verteilung des Stroms in Leitern unter dem Einfluss des Proximity-Effekts hängt von einer Reihe von Faktoren ab, wie z.B frequenz signal, der Form der Leiter, ihrem Abstand, sowie die Materialeigenschaften. Dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten und einem geringeren Wirkungsgrad der Geräte, was die Berücksichtigung dieses Effekts bei der Auslegung von Hochfrequenzkomponenten-hochfrequenzkomponenten und bei der Analyse der Stromverteilung in Mehrleiterpfaden berücksichtigt werden muss.

In der elektromagnetischen Technik, wird das Proximity-Phänomen mit Hilfe moderner Maxwell-Gleichungen und Simulationstechniken modelliert, um den Einfluss von Geometrie und Betriebsbedingungen auf die Stromverteilung zu bewerten. Geeignete Kabelkonstruktion, die Verwendung von Geflechten oder speziellen Wicklungsanordnungen kann die nachteiligen Auswirkungen dieses Phänomens minimieren, verbesserung der energetischen und thermischen Leistung von Systemen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH