+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Zener-Phänomen - definition

Zener-Phänomen ist ein physikalischer Mechanismus, der in einem Halbleiter auftritt p-n zurück-polarisierten Übergang, der einen schnellen Stromanstieg infolge des Tunnelns von Elektronen durch die Potenzialbarriere bewirkt. Dieser Effekt tritt bei einem bestimmten Schwellenspannungswert auf, zener-Spannung genannt, und ist die Grundlage für den Betrieb von Zener-Dioden - elemente, die zur Stabilisierung der Spannung in Elektronischen Bauelementen verwendet werden.

Unter Sperrspannungsbedingungen unterhalb der Leitschwelle, verhält sich der p-n-Übergang als isolator, und leitet einen minimalen Leckstrom. Jedoch, wenn eine kritische Spannung erreicht wird, eine starke Verformung des Energiebandes in den halbleitern, wodurch die Elektronen aus dem Valenzband des p-Bereichs in das Leitungsband des n-Bereichs tunneln können. Dieser Transfer findet statt, ohne die Gesamtenergiebarriere zu überschreiten, weil er nach dem Prinzip des Quanteneffekts erfolgt, was ihn vom Lawinendurchbruch unterscheidet, der auf Kollisionen der Elektronen mit dem Kristallgitter beruht.

Das Zener-Phänomen tritt hauptsächlich in dünnen Übergängen mit einem hohen Dotierungsgrad auf, die die Breite der Sperrschicht verringert, und damit die Durchbruchspannung verringert. In der Praxis, wird es in Stabilisierungsdioden verwendet, die es ermöglichen, dass die Ausgangsspannung unabhängig von Änderungen der Eingangsspannung oder der Last nahezu konstant bleibt. Dieses Phänomen tritt vor allem bei Durchbruchsspannungen bis zu etwa 5-6 V, darüber wird der Lawinendurchbruch zum Hauptmechanismus.

Ein charakteristisches Merkmal des Zener-Phänomens ist seine starke Temperaturabhängigkeit - niederspannungs-Zener-Dioden haben einen negativen Temperaturkoeffizienten, das bedeutet, dass die Durchbruchsspannung mit steigender Temperatur abnimmt. Dank dieser Eigenschaft, ist es möglich, Referenz- und Kompensationsschaltungen zu entwerfen, die Komponenten mit unterschiedlichen Leitungsmechanismen kombinieren. Das Zener-Phänomen ist für viele Anwendungen in der Präzisionselektronik entscheidend, überspannungsschutz und Leistungsregelung.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH