+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Gewinn - definition von

Gewinn in technischer Hinsicht, insbesondere im Bereich der Elektronik und Signaltechnik, bezieht sich auf das Verhältnis des Ausgangssignalwerts zum Eingangssignalwert in einem verstärkenden oder verarbeitenden System. Sie ist ein Maß für die Fähigkeit eines Bauteils oder Systems, ein Signal zu verstärken - es kann sich beziehen auf Leistung, spannung, strom- oder Übertragungsfunktionsparameter. Je nach Kontext, kann die Verstärkung als absoluter Wert (das Verhältnis zweier Größen) oder in dezibel (dB), was die Analyse von komplexen Systemen erleichtert, in denen Signale aufeinanderfolgenden Transformationen unterworfen sind.

In der analogen Elektronik, bestimmt die Spannungsverstärkung, wievielmal das Ausgangssignal größer ist als das Eingangssignal, dies ist eine grundlegende Eigenschaft von Operationsverstärkern, transistor-Verstärkern oder Audio-Schaltungen. In Funk- und Kommunikationssystemen, bezieht sich der Begriff "Verstärkung" oft auf die Eigenschaften von Antennen - e.g. antennengewinn beschreibt die Richtwirkung und die Effizienz der Umwandlung von Eingangsenergie in elektromagnetische Strahlung in eine bestimmte Richtung. In diesem Fall, berücksichtigt der Gewinn auch die Verluste und die Strahlungseigenschaften, und sein Wert in Dezibel bezieht sich auf eine dipolantenne oder eine isotrope Antenne als Bezugspunkt.

In dynamischer Hinsicht, kann der Gewinn von der Frequenz abhängen, temperatur, lastimpedanz und anderen Betriebsparametern des Systems abhängen. Bei vielen Anwendungen, ist es wichtig, eine stabile Verstärkung über einen breiten Frequenzbereich zu gewährleisten, was eine geeignete Auswahl von Komponenten und Kompensationsmethoden erfordert. In digitalen Schaltungen, kann das Konzept der Verstärkung indirekt auf die Effizienz der Signalverarbeitung bezogen werden, obwohl er sich häufiger auf die analogen Stufen der schnittstellen.

Die Verstärkung spielt auch eine wichtige Rolle in der steuerungstheorie und bei linearen Systemen, wo sie Teil der Übertragungsfunktion des Systems ist und dessen Stabilität und Zeitverhalten beeinflusst. Unabhängig vom Bereich, ermöglicht die Verstärkungsanalyse die Beurteilung der Qualität, effizienz und Brauchbarkeit von technischen Geräten und Systemen im Rahmen der signalverarbeitung.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH