+1 500 000 Produkte im Angebot
6000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ja, der Raspberry Pi ist ein energieeffizientes Gerät, insbesondere im Vergleich zu klassischen Desktop-Computern. Auch wenn neuere Modelle, wie der Raspberry Pi 5, deutlich mehr Strom verbrauchen als ihre Vorgänger.
Energieeffizienz bezieht sich auf die Fähigkeit eines Geräts, bestimmte Aufgaben mit möglichst geringem Stromverbrauch auszuführen. Als Einplatinencomputer (Single-Board-Computer) ist der Raspberry Pi auf einen geringen Stromverbrauch ausgelegt, sei es für Bildungs-, Industrie- oder Serveranwendungen. Im Vergleich zu ausgewachsenen PCs, deren typischer Strombedarf 50-150 W übersteigt, verbraucht der Raspberry Pi je nach Modell und Belastung zwischen 1 und 11 W.
Der Raspberry Pi 4B verbraucht im Leerlauf etwa 1,4W, und unter Volllast erreicht er etwa 6,5W. Beim Raspberry Pi 5 sind die Werte höher - etwa 2,7W im Leerlauf und bis zu 11W bei maximaler Last CPU und mit aktiven Peripheriegeräten. Obwohl die nominalen Stromverbrauchswerte beim Pi 5 gestiegen sind, ist dies eine direkte Folge der höheren Rechenleistung, moderner Schnittstellen (PCIe, schnelles USB 3.0) und der Erweiterbarkeit des Systems. Wichtig ist, dass auch die Energieeffizienz, also die Menge der verarbeiteten Daten pro verbrauchtem Watt, gestiegen ist. Das bedeutet, dass der Raspberry Pi 5 dennoch effizienter ist als ältere Versionen.
Standardmäßig verwendet der Raspberry Pi einen Energieverwaltungsmechanismus namens ondemand governor, der die Taktung des Prozessors dynamisch an den aktuellen Bedarf anpasst. Im Leerlauf läuft der Chip mit einer niedrigeren Taktfrequenz, um den Stromverbrauch zu minimieren, und wenn die Last steigt, erhöht er automatisch die Verarbeitungsleistung. Es ist auch möglich, den Performance-Modus zu erzwingen, in dem der Prozessor die ganze Zeit mit maximaler Frequenz läuft. Dies steigert zwar die Reaktionsfähigkeit des Systems, erhöht aber den Stromverbrauch im Ruhezustand erheblich. Im Falle des Raspberry Pi 5 auf etwa 4,7 W, was für den 24/7-Betrieb nicht gut ist.
Der Raspberry Pi wird besonders bei Projekten geschätzt, die über Tage oder Monate ohne Unterbrechung laufen müssen. Beispiele hierfür sind Home-NAS-Server, IoT-Gateways, Datenlogger, Überwachungssysteme oder die Gebäudeautomatik. Der geringe Stromverbrauch führt in solchen Szenarien zu niedrigeren Betriebskosten und geringeren Anforderungen an die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV). Auch bei mobilen Anwendungen, bei denen der Raspberry Pi über eine Powerbank oder ein Solarpanel mit Strom versorgt wird, ist ein niedriger Stromverbrauch ein entscheidender Vorteil. Systemoptimierungen, wie die Deaktivierung der Schnittstellen, des Wi-Fi oder nicht genutzter Dienste, können die Lebensdauer der Batterien weiter verlängern. Raspberry Pi - Minicomputer kaufen
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.