+1 500 000 produkter i udbud
7000 pakker om dagen
+300 000 kunder fra 150 lande
Resistance: A measure of the opposition that a material or component offers to the flow of electric current. Expressed in ohms (Ω), resistance depends on the material's properties, length, cross-sectional area, and temperature. Resistance is a critical parameter in electrical circuits, affecting voltage, current, and energy losses in the system.
Transfer Multisort Elektronik (TME) er en af verdens største globale distributører af elektroniske komponenter, elektrotekniske dele, værkstedsudstyr og industriel automatisering. Kataloget omfatter over 1.500.000 produkter fra 1.300 førende producenter. TME's moderne logistikcentre i Łódź og Rzgów (Polen), med et samlet areal på over 40.000 m², sender dagligt næsten 6.000 pakker til kunder i mere end 150 lande.
TME investerer også i udviklingen af viden og færdigheder hos unge ingeniører og elektronikentusiaster gennem TME Education-projektet og støtter teknologisamfundet ved at organisere TechMasterEvent -serien, der fremmer innovation og erfaringsudveksling.