Вы находитесь на сайте для клиентов из: Ukraine. Рекомендуемая вам версия сайта USA / US

+1 500 000 продуктов в предложении

6000 ежедневно высылаемых посылок

+300 000 клиентов из 150 стран

Quick Buy Избранное
Корзина

7-сегментные светодиодные индикаторы – что о них следует знать

Дата публикации: 26-10-2023 Дата обновления: 24-04-2024 🕒 7 мин чтения

В современном цифровом мире важную функцию выполняют различные виды индикаторов. Они передают нам информацию, помогают нам ориентироваться, обеспечивают связь и предоставляют необходимые данные. Среди этих чрезвычайно важных устройств 7-сегментные светодиодные индикаторы занимают уникальное место благодаря своей простоте, читаемости и широкому применению.

  • Как устроен светодиодный индикатор
  • Способ отображения символов на 7-сегментных индикаторах
  • Индикаторы с большим числом сегментов
  • Микроконтроллеры в управлении индикаторами

В статье подробно рассмотрены 7-сегментные светодиодные индикаторы, их конструкция, области применения, способ управления и значение в современном мире электроники. От простых индикаторов до современных устройств – эти небольшие, но универсальные компоненты играют ключевую роль в нашей жизни, помогая нам понимать и интерпретировать информацию, генерируемую устройствами в цифровой форме. Приготовимся к путешествию по миру светодиодных индикаторов и узнаем, как они влияют на нашу повседневную жизнь и развиваются вместе с технологическим прогрессом.

7-сегментные индикаторы в предложении TME

Конструкция и принцип действия светодиодных индикаторов

7-сегментные светодиодные индикаторы являются неотъемлемым элементом многих электронных устройств и обеспечивают четкое отображение цифр, букв и буквенно-цифровых символов. Их конструкция относительно проста, что делает их чрезвычайно эффективными и надежными. 7-сегментные индикаторы основаны (как следует из названия) на семи сегментах, которые на самом деле являются светодиодами определенной формы и цвета. Каждый из этих сегментов обычно обозначается буквами от «а» до «g». Данные сегменты расположены в форме цифры 8, состоящей из трех горизонтальных сегментов (верхнего, среднего и нижнего) и четырех вертикальных сегментов, образующих стороны. Обычно на индикаторе также имеется сегмент, обозначенный как «dp», который интерпретируется как точка или запятая.

Каждый «сегментный» светодиодный индикатор состоит из большего или меньшего количества полупроводниковых элементов, излучающих свет в результате протекания через них электрического тока. Сегменты изготовлены из светорассеивающего материала (обычно молочного цвета) для обеспечения равномерного свечения. Данные диоды подключаются двумя способами – по схеме с общим анодом или с общим катодом. В индикаторах с общим анодом все положительные выводы сегментов светодиода соединены в одной точке, когда как индикаторы с общим катодом имеют один вывод для всех отрицательных ножек.

Принцип действия 7-сегментных индикаторов достаточно прост и предполагает включение соответствующих сегментов для создания нужных символов. Контроллер, такой как микроконтроллер или интегральная схема, контролирует ток, протекающий через отдельные светодиоды, в зависимости от отображаемой цифры или символа. Например, для отображения цифры «1» включаются сегменты «b» и «c», а остальные сегменты остаются выключенными.

Благодаря простой конструкции и управлению 7-сегментные индикаторы чрезвычайно популярны в таких устройствах, как калькуляторы, часы, счетчики, термометры и многие другие приборы, требующие отображения цифр или основных символов. Данные индикаторы не только эффективны и надежны, но и прекрасно видны как в хорошо освещенных помещениях, так и в темноте, что делает их незаменимыми в бытовой электронике. В предложении TME имеются индикаторы данного типа разных размеров – от миниатюрных, применяемых в мелкой электронике, до огромных моделей, используемых на спортивных стадионах. Индикаторы также можно выбирать по цвету и яркости.

Кодирование символов

Кодирование символов в 7-сегментных индикаторах является ключевым аспектом в процессе эффективного и разборчивого отображения информации. Существуют различные методы кодирования, двумя наиболее популярными из которых являются латинское кодирование (также известное как кодирование BCD – англ. Binary Coded Decimal) и шестнадцатеричное кодирование (англ. Hexadecimal). Кроме того, значение точки на 7-сегментных индикаторах является дополнительным элементом, важным для точного отображения данных.

Таблица кодирования BCD (https://www.electrical4u.com/bcd-to-seven-segment-decoder/)

Латинское кодирование, также известное как BCD, является одним из наиболее часто используемых методов кодирования цифр в 7-сегментных индикаторах. Данный метод предполагает присвоение уникального двоичного кода (обычно 4-битного) каждой цифре от 0 до 9 и некоторым буквенно-цифровым символам, например, буквам от A до F. Каждый двоичный код связан с определенным набором светодиодных сегментов, которые необходимо включить для отображения заданной цифры или символа.

Таблица кодирования HEX (https://bcisnotes.com/secondsemester/digital-systems/hexadecimal-to-seven-segment/)

Шестнадцатеричное кодирование, также называемое гексадецимальным кодированием, используется для отображения буквенно-цифровых символов в шестнадцатеричной системе (цифры 0-9 и буквы от A до F). При этом каждой цифре или букве присваивается уникальный шестнадцатеричный код (4-битный или 8-битный), соответствующий активации тех или иных сегментов светодиодов. Такое кодирование особенно незаменимо в приложениях, где данные представлены в шестнадцатеричном формате, например при программировании микроконтроллеров или устройств, работающих в диагностическом режиме.

Все возможные состояния 7-сегментного индикатора (https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyświetlacz_siedmiosegmentowy)

Точка на 7-сегментном индикаторе выполняет важную функцию в отображении конкретных и точных данных, особенно в случае дробных частей. Включение сегмента «dp» рядом с заданной цифрой позволяет отображать ее в виде дробного значения. Например, для отображения цифры 3.14 включается сегмент «dp» рядом с цифрой 3, хотя стоит знать, что существуют конструкции индикаторов, в которых точка ставится перед символом. В этом случае будет включаться сегмент «dp» около цифры 1.

Кодирование символов и точное управление сегментами, в том числе точкой, на 7-сегментных индикаторах имеют ключевое значение для четкого и интуитивного отображения различной информации и данных, что делает эти индикаторы незаменимыми во многих электронных приложениях.

Больше сегментов – больше возможностей

Помимо популярных 7-сегментных индикаторов, существуют также индикаторы с большим числом сегментов, такие как 8-сегментные, 9-сегментные, 14-сегментные, 16-сегментные и даже 22-сегментные. Эти более продвинутые конструкции предоставляют новые возможности отображения символов и используются в конкретных приложениях, где требуется большая гибкость и точность. Еще большие возможности приобретаются при использовании светодиодных матриц, позволяющих отображать простую графику.

8-сегментные и 9-сегментные индикаторы добавляют дополнительные сегменты к традиционным 7-сегментным индикаторам, что позволяет отображать больше буквенно-цифровых и специальных символов. Их часто используют в панелях управления и измерительных устройствах, где требуется отображение более обширной информации. 14-сегментные, 16-сегментные и 22-сегментные индикаторы представляют собой еще более продвинутые конструкции, которые могут отображать более сложные символы, в том числе множество букв, цифр и специальных символов. Благодаря большему числу сегментов данные индикаторы используются в световой рекламе, информационных щитах, музыкальных инструментах и ​​медицинских приборах, где ключевым элементом является точное отображение различного контента.

Расширенные индикаторы с большим числом световых сегментов повышают возможности по отображению более разнообразной и сложной информации, что важно в современном мире, где аудитория ожидает все более продвинутых и интерактивных индикаторов. Их области применения включают в себя как бытовую электронику, промышленность, медицину, рекламу, так и многие другие. Еще одним решением, предоставляющим большие возможности, является использование 7-сегментных индикаторов, соединенных попарно, по три или даже по четыре. Благодаря общему корпусу последующие символы идеально сочетаются друг с другом.

Управление светодиодными индикаторами

Управление сегментными индикаторами является ключевым элементом процесса отображения информации. Существуют различные способы управления 7-сегментными индикаторами в зависимости от сложности приложения и точности отображаемых данных. Традиционное решение состоит в том, чтобы управлять индикатором с помощью цифровых схем/цифровой логики в коде BCD. При таком подходе каждая цифра или символ контролируется соответствующим декодером. Данные типы систем представляют собой комбинационные конструкции, на входы которых подается код BCD символа и на основе активируются определенные выходы системы, подключенные к индикатору. Это эффективный, но несколько трудоемкий метод, реализация которого достаточно сложна по сравнению с более современными решениями на основе микроконтроллеров.

В настоящее время распространенным решением является управление 7-сегментными индикаторами с помощью микроконтроллеров. Они предлагают гораздо большую гибкость и точность отображения данных. Программируемая схема передает данные на индикаторы, решая, какие сегменты необходимо включить для отображения цифр, букв или специальных символов. Данный подход позволяет динамически управлять отображением, обеспечивая плавные изменения отображаемого контента. В системах на основе микроконтроллеров часто используется метод мультиплексирования, особенно в конструкциях, состоящих из более чем одного 7-сегментного индикатора. Данный метод предполагает очень быстрое переключение между последовательными индикаторами (часто незаметное для человеческого глаза), при котором каждый индикатор активируется на короткий период времени. Другими словами, в определенный момент включается только один из индикаторов, остальные в этот момент выключены. Это позволяет использовать один и тот же набор выводов микроконтроллера для управления сегментами всех индикаторов. Данное решение является эффективным, поскольку экономит ресурсы процессора.

Управление 7-сегментными индикаторами является ключевым аспектом проектирования многих электронных устройств, и выбор соответствующего метода зависит от потребностей приложения и доступных ресурсов. Независимо от выбранной технологии, 7-сегментные индикаторы остаются незаменимыми элементами во многих областях мира технологий.

Transfer Multisort Elektronik (TME) является одним из крупнейших мировых дистрибьюторов электронных компонентов, электротехнических изделий, оборудования для мастерских и промышленной автоматизации. Каталог включает более 1 500 000 товаров от 1 300 ведущих производителей. Современные логистические центры TME в Лодзи и Рзгове (Польша) общей площадью более 40 000 м² ежедневно отправляют почти 6 000 посылок клиентам более чем в 150 странах.

TME также инвестирует в развитие знаний и навыков молодых инженеров и любителей электроники через проект TME Education, а также поддерживает технологическое сообщество, организуя серию мероприятий TechMasterEvent, способствующих инновациям и обмену опытом.

Скачать
Если вы хотите использовать статью, укажите TME в качестве источника, а также добавьте ссылку на оригинальный текст при повторной публикации онлайн.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ