Вы находитесь на сайте для клиентов из: Ukraine. Рекомендуемая вам версия сайта USA / US

+1 300 000 продуктов в предложении

6000 ежедневно высылаемых посылок

+300 000 клиентов из 150 стран

Quick Buy Избранное
Корзина

Как читать маркировки конденсаторов?

Дата публикации: 07-11-2025 🕒 9 мин чтения


Конденсаторы — одни из самых распространённых компонентов. Каждый энтузиаст (не говоря уже о профессионалах) должен быть знаком с обозначениями, используемыми в электронной промышленности - это не только помогает избежать ошибок, но и значительно ускоряет работу.

Конденсаторы накопляют электрический заряд, который используется для фильтрации сигналов, стабилизации линий питания, разделения постоянного/переменного тока и многих других функций. Чтобы правильно выполнять свои задачи, их необходимо подбирать на основе точных расчётов, измерений и экспериментов - а в случае ремонта заменять аналогами с похожими (а лучше идентичными) параметрами. К сожалению, ошибки в выборе конденсаторов могут привести не только к отказу устройства, но и к его физическому повреждению. К счастью, избежать такой ситуации очень просто - достаточно правильно читать маркировку, нанесённую на корпус компонента. Итак, ответим на вопрос: какие основные типы конденсаторов и стандартные способы их маркировки?

В этой статье мы отвечаем на вопросы:

Основы

Сначала вернёмся к фундаментальным основам, то есть работе и характеристикам конденсаторов, чтобы понять, какие из их параметров имеют ключевое значение.

Как работает конденсатор?

Конденсаторы состоят из двух проводящих обкладок, разделённых диэлектриком. При подключении обкладок к противоположным полюсам напряжения на одной накапливаются положительные заряды, а на другой — отрицательные - создаётся электрическое поле. Конденсаторы хранят энергию в этом поле и после отключения источника питания (или изменения его значения) сохраняют напряжение в течение некоторого времени. В этом кратком описании выделяются две важнейшие характеристики любого конденсатора - способность накапливать заряд и рабочее напряжение.

Емкость и единицы измерения

Количество заряда, которое может хранить конденсатор, называется его ёмкостью. Она измеряется в фарадах, обозначаемых заглавной буквой F. Однако на практике редко встречаются компоненты с ёмкостью в 1 фарад (это довольно большая величина). Почти все конденсаторы в электронных устройствах имеют характеристику в миллионах или даже миллиардных долях этой величины. Для порядка вспомним используемые в СИ системе префиксы и их значения:

1F = 100 Ф → один фарад
1mF = 10-3 Ф → тысячная часть фарада, один миллифарад
1µF = 10-6 Ф → миллионная часть фарада, один микрофарад
1nF = 10-9 Ф → миллиардная часть фарада, один нанофарад
10pF = 10-12 Ф → триллионная часть фарада, один пикофарад

Знание этих единиц необходимо для понимания обозначений, рассмотренных далее. Также стоит отметить, что иногда префиксы используются сами по себе, предполагая, что "F" остаётся по умолчанию.

Полярность, то есть поляризация

Большинство типов конденсаторов можно подключать к напряжению в любом направлении, и замена проводов (обратное подключение) не влияет на работу. Это относится к керамическим, плёночным, полимерным, бумажным конденсаторам. Тем не менее, в случае электролитических конденсаторов (а также гибридных, танталовых, суперконденсаторов) их работа зависит от свойств материалов (например, оксидов), которые функционируют только при правильной поляризации напряжения. Это означает, что на одной стороне диэлектрика всегда должен быть отрицательный потенциал (по отношению к другой). Практически всегда один из выводов конденсатора следует соединять с потенциалом более низким, обычно это земля схемы, но не всегда. Это свойство учитывается не только на самих компонентах, но и в электрических схемах:

Символы конденсаторов для неполяризованного (a) и поляризованного (b) конденсатора, например электролитического.

Напряжение и другие параметры

Следует отметить, что каждый диэлектрик имеет свою прочность. Так как в конденсаторах используются очень тонкие слои диэлектриков для миниатюризации компонентов, они подвержены повреждениям при слишком высоком напряжении. Превышение допустимого потенциала приводит к внезапному пробою диэлектрика, в результате которого выделяется тепло, что навсегда повреждает барьер между обкладками, вызывая их короткое замыкание.

Именно поэтому максимальное рабочее напряжение, а также температурная стойкость являются очень важными параметрами каждого конденсатора.

Допуск

В конце введения надо подчеркнуть, что производство конденсатора с ёмкостью, идеально совпадающей с номинальным значением, практически невозможно. К счастью, это и не нужно, в схемах обычно допускаются отклонения. Чтобы эти отклонения не превышались при учёте допустимых допусков компонентов, производители конденсаторов всегда указывают их допуск, то есть максимальную разницу, которая может быть между номиналом и фактической ёмкостью. Этот параметр выражается в процентах, относящихся к номинальной ёмкости. Если у нас есть конденсатор ёмкостью 330пФ с допуском 10%, его ёмкость будет в диапазоне:

330пФ - 330пФ x 10% = 297пФ
330пФ + 330пФ x 10% = 363пФ

Обозначения электролитических конденсаторов

Электролитические конденсаторы — довольно крупные компоненты, что позволяет производителям наносить параметры в виде надписей на корпус. Это читаемые, однозначные записи, например «10µF 50V», как видно на фотографии ниже:

Параметры конденсаторов напечатаны на термоусадочной трубке, окружающей корпус.

В данном случае производитель также разместил допустимый диапазон рабочих температур: от -40°C до 105°C.

Что означает полоска на корпусе конденсатора?

Как уже упоминалось, электролитические конденсаторы полярны и поэтому должны всегда устанавливаться в правильной ориентации. Для минимизации путаницы на корпусе нанесена полоска, которая всегда находится с той стороны вывода, который должен быть соединён с отрицательной клеммой, то есть с более низким потенциалом. В некоторых случаях (нестандартные и малые корпуса) производители ставят только знак минус.

В данном случае на полоске дополнительно обозначен минус, указывающий отрицательный полюс.

Обозначения керамических конденсаторов

Как правило, керамические конденсаторы имеют меньшие размеры, чем электролитические. Для них полярность не важна, но ёмкость, разумеется, имеет значение. Места для дополнительной информации (например, температурного допуска) обычно нет, но способ нанесения основного параметра стандартизирован. При достаточном месте указывается также максимальное рабочее напряжение.

Под значением ёмкости указан максимальный рабочий ток.

Трёхзначная маркировка

На корпусах керамических конденсаторов мы встречаем трёхзначный код. Первые две цифры — значимая часть, а последняя цифра — количество нулей, которые необходимо добавить. В итоге получается ёмкость, выраженная в пикофарадах. Если маркировка состоит из двух или одной цифры (или содержит точку), ёмкость читается в единицах пФ (конденсатор на изображении выше имеет ёмкость 68пФ и предназначен для напряжения до 500 В).

Конденсатор для напряжений до 500 В... но какова его ёмкость?

Код конденсатора на фото нужно читать так: 68, два нуля, пикофарады. То есть ёмкость: 68 × 100 × 1пФ = 6800пФ = 6,8нФ.

Обозначения допуска

Иногда на компонентах кроме цифр можно встретить буквенные обозначения. Они относятся не к номиналу, а к допуску. Чаще всего это одна из следующих букв:

F ±1%
G ±2%
J ±5%
K ±10%
M ±20%

Единицы измерения между цифрами и цветовые коды

В исключительных случаях ёмкость может быть записана иначе: между цифрами встречаются строчные буквы, например "p". Это означает, что значение следует читать так, будто буква — десятичная точка (знак запятой или точки), а запись дана с учётом единицы, соответствующей префиксу: "p" для "пико", "n" для "нано", "u" вместо "µ" для "микро". Примеры:

3n3 это 3,3нФ
6p8 это 6,8пФ

Цветовая маркировка конденсаторов

В 20-м веке было довольно популярно использовать цветовую маркировку, аналогичную применяемой на резисторах. Здесь тоже базовой единицей является 1пФ, который умножается на значение, определённое полосками сверху корпуса. Первые две полосы соответствуют числовому значению, а третья — множителю - так же, как в трёхзначном коде. Другие полосы указывают допуск (четвёртая) и максимальное напряжение (пятая). Три верхние полосы читаются так:

1-я полоса 2-я полоса 3-й множитель
ЧЁРНЫЙ 0 0 x 1
БРОНЗА 1 1 x 10
КРАСНЫЙ 2 2 x 100
ОРАНЖЕВЫЙ 3 3 x 1000
ЖЁЛТЫЙ 4 4 x 10000
ЗЕЛЁНЫЙ 5 5 x 100000
СИНИЙ 6 6 x 1000000
ФИОЛЕТОВЫЙ/РОЗОВЫЙ 7 7 нет
СЕРЫЙ 8 8 нет
БЕЛЫЙ 9 9 нет

Следует заметить, что цветная кодировка не была универсально стандартизирована. Некоторые производители использовали разное количество полосок и альтернативный порядок кодировки. Кроме того, под воздействием времени и температур пигменты часто выцветали, что затрудняло правильное определение параметров.

Обозначения SMD-конденсаторов

Большинство SMD (поверхностно-монтируемых) конденсаторов вообще не имеют маркировки. Корпуса MLCC-элементов (от англ. Multi-Layer Ceramic Capacitor) настолько малы, что не позволяют нанести ни надписей, ни даже единичных символов. Новые компоненты всегда можно определить с помощью измерительных приборов (многие мультиметры имеют функцию измерения ёмкости). Лучший способ избежать путаницы — организация - поддержание порядка среди хранящихся компонентов и чёткое маркирование контейнеров.

Почти микроскопические размеры SMD-компонентов не позволяют нанести на них маркировку.

В случае элементов, уже установленных на печатную плату, требующих замены в ходе ремонта, помощь оказывают схемы и документация цепей, к которым подключен конденсатор. Измерения, сделанные на конденсаторах, установленных в цепи, не являются однозначными: прямое короткое замыкание выводов указывает на неисправность, но её причина может быть не связана с состоянием самого элемента.

Электролитические конденсаторы SMD

Исключение составляют электролитические конденсаторы для поверхностного монтажа, размеры которых позволяют наносить надписи. Однако здесь нет мирового стандарта. Чаще всего указывают ёмкость в мкФ и номинальное напряжение. Некоторые производители используют трёхзначный код с базой в микрофарадах, другие пишут значение вместе с символом и префиксом. Также на корпусе размещается обозначение серии компонента (для удобства поиска документации). Тем не менее, независимо от методики производителя - сторона с отрицательным выводом всегда четко помечена, чаще всего чёрным полем:

Бренд Kyocera AVX маркирует свои конденсаторы специальным трёхзначным кодом (150µF, 35V).

Итог

В одной статье невозможно вместить всю информацию о параметрировании конденсаторов - однако в этом обзоре описана подавляющая часть случаев, с которыми сталкиваются инженеры-электроники. Существуют многие другие решения, типичные для отдельных производителей, а также исторические и анахронистичные методы маркировки - но знать их имеет смысл лишь узким специалистам или нишевым энтузиастам. Даже для опытных инженеров работа с электроникой остаётся приключением.

Transfer Multisort Elektronik (TME) является одним из крупнейших мировых дистрибьюторов электронных компонентов, электротехнических изделий, оборудования для мастерских и промышленной автоматизации. Каталог включает более 1 300 000 товаров от 1 300 ведущих производителей. Современные логистические центры TME в Лодзи и Рзгове (Польша) общей площадью более 40 000 м² ежедневно отправляют почти 6 000 посылок клиентам более чем в 150 странах.

TME также инвестирует в развитие знаний и навыков молодых инженеров и любителей электроники через проект TME Education, а также поддерживает технологическое сообщество, организуя серию мероприятий TechMasterEvent, способствующих инновациям и обмену опытом.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ