+1 500 000 Produkte im Angebot
6000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Jedes Produkt wird im Katalog nach einem bestimmten Schema vorgestellt, das Folgendes enthält:
Neben den Produktbeschreibungen, die als Ergebnis einer in die Suchmaschine eingegebenen Suchanfrage angezeigt werden, erscheint die Schaltfläche "Gruppe". Die Betätigung bewirkt das Wechseln zu der Gruppe, in der sich das gefundene Produkt befindet. Diese Funktion ist besonders bei der Suche nach Produkten hilfreich, die Ähnlich zu denen sind, die als Suchergebnis angezeigt wurden.
In der Produktlinie befindet sich auch ein Icon, das die Übertragung des Produkts in die Favoriten ermöglicht.