+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+320 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Parameter System

Hierbei handelt es sich um ein sehr hilfreiches Werkzeug, dass die Eingrenzung des Produktsuchbereichs mit Hilfe von Filtern ermöglicht, nach denen bestimmte, für einen bestimmten Artikel charakteristische Parameter ausgewählt werden.Um diese Funktion zu nutzen, muss der gesuchte Wert eines bestimmten
Parameters markiert werden.

Die Auswahl eines bestimmten Parameterwerts bewirkt die Eingrenzung der Suchergebnisse auf Produkte, die dieses Kriterium erfüllen. Es können mehrere Werte gleichzeitig in markiert werden. Die Auswahl eines konkreten Werts für den ausgewählten Parameter bewirkt die Aktualisierung der Werte, die bei den übrigen Parametern ausgewählt werden können.
Werte, welche die angegebenen Kriterien nicht erfüllen, in grau dargestellt und am Ende der Liste aufgeführt.

Im Moment der Parameterfestlegung ist die Produktliste leer.
Um zu prüfen, welche Komponenten die ausgewählte Bedingung erfüllen, muss auf die Schaltfläche "Filter anwenden" geklickt werden. Anschließend werden auf dem Bildschirm alle Produkte mit den gesuchten Eigenschaften angezeigt. Die für einen bestimmten Parameter auferlegten Einschränkungen können beliebig durch Entfernen des zuvor angewendeten Filters oder Aufhebung der Markierung des ausgewählten Werts modifiziert werden.

Den Wert eines bestimmten Parameters kann schnell gefunden werden, indem die gesuchte Phrase oder der Wert in das Suchfeld unter dem Fenster mit den Parameterwerten eingegeben wird.

Diese Funktion bietet darüber hinaus andere Erleichterungen.

Im Falle von Zahlenparametern können Werte:

  • größer als der festgelegte Wert - durch die Eingabe z.B. >5
  • kleiner als der festgelegte Wert - durch die Eingabe z.B. <5
  • größer oder gleich – durch die Eingabe von z.B. >=5
  • kleiner oder gleich – durch die Eingabe von z.B. <=5
  • sowie aus einem bestimmten Bereich - durch die Eingabe von z.B. 5-10
    gesucht werden.

wichtig – vor, hinter und zwischen den Operatoren werden keine Leerzeichen gesetzt)

Das Parametersystem ist außerdem in der Lage, die grundlegenden Präfixe, wie z.B. Mili - m, Kilo - k, Nano - n, richtig zu interpretieren.

Achtung!

Im Suchfenstern der Parameterwerte werden keine Basiseinheiten verwendet (d.h. z.B. Ampere - A, Volt - V, Farad - F usw.).

Es sind Präfixe zu verwenden, nur insofern dies hilfreich erscheint.

Wenn Sie das Suchfenster für die Parameterwerte verwenden und Sie an einer Liste von Artikeln interessiert sind, welche den markierten Werten entsprechen, ist das Drücken der Enter-Taste gleichbedeutend mit der Betätigung der Schaltfläche "Filter anwenden".
Wenn eine Liste aller Artikel angezeigt werden soll, denen beliebige Werte eines bestimmten Parameters zugewiesen sind, muss einfach nur der Cursur in das leere Suchfeld dieses Parameters platziert und die Enter-Taste gedrückt werden.

Zur Aufhebung der Markierung bei allen ausgewählten Parameterwerten dient die Schaltfläche "Filter aufheben".

Wenn die Anzahl der zur Verfügung stehenden Parameter einer bestimmten Gruppe oder eines Suchergebnisses größer ist als die per Voreinstellung angezeigte Anzahl, können weitere mit Hilfe der Schaltfläche "Filter hinzufügen" hinzufügt werden.  Auf dem Bildschirm erscheint dann eine Liste mit den auswählbaren Parametern. Es genügt, den gewünschten Parameter zu markieren und anschließend die Auswahl über die Schaltfläche "Änderungen bestätigen" zu übernehmen.
Analog können Parameter entfernt werden, indem dessen Markierung in der oben genannten Liste aufgehoben und anschließen die Auswahl über die Schaltfläche "Änderungen übernehmen" bestätigt wird. Die Parameter könne ebenfalls beliebig, mit Hilfe des "x" am entsprechenden Fenster, deaktiviert werden.

Wenn Sie die Option "Filter hinzufügen" nutzen, die sich hinter dem Parameterfenster befindet, können zusätzliche Parameter hinzugefügt werden, nach denen die Filterung der Produkte erfolgt.

Auf der Liste stehen alle Parameter für Artikel aus einer bestimmten Gruppe oder einem Suchergebnis zur Verfügung.
Es besteht die Möglichkeit, die Liste nach Parameternamen, Einheiten oder nach der Häufigkeit des Auftretens der Produkte zu sortieren.
Darüber hinaus kann der Suchbereich auf Produkte eines bestimmten Herstellers eingeschränkt werden.
Die Liste der zur Verfügung stehenden Hersteller ist im ersten Fenster mit den Parametern aufgeführt und es kann je nach Bedarf ein, mehrere oder kein Hersteller festlegt werden.