+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Umweltinformationen

Verwertung von Abfallstoffen

Laut der EAG-VO, Transfer Multisort Elektronik – ein ausländisch Verkäufer, der an privaten Haushalten (EAG) oder an Nutzer außer Haushalten, die Elektro- und Elektronikgeräte mit Hilfe der Fernkommunikationstechnik in Österreich verkäuft – ist verpflichtet zu:

1. In der nationalen Registerauflagen für E-Schrott-Verursacher sich registrieren lassen. Unser EAG-Nummer lautet: GLN 9008391709732. 2. Den Bevollmächtigten in Österreich ernennen. Der TME-Bevollmächtigten in Österreich ist die Firma Altstoff Recycling Austria AG.

Was man wissen soll?

Mit der EAG-VO in Österreich wurde EU-Recht in nationales Recht umgesetzt.

Mit der Umsetzung ist u.a. die kostenlose Rückgabemöglichkeit von Elektro- und Elektronikaltgeräten aus privaten Haushalten (EAG) an öffentlichen Sammelstellen sichergestellt.

EAG dürfen nicht mehr im gemischten Siedlungsabfall entsorgt werden, sondern müssen an den hierfür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. So können funktionsfähige Geräte wiederverwendet werden oder wertvolle Bestandteile aus kaputten Geräten wiederverwertet. Dies soll zu einer effizienteren Ressourcennutzung und somit zu einer nachhaltigeren Entwicklung beitragen. Außerdem können nur durch eine getrennte Sammlung gefährliche Bestandteile der Geräte (wie zum Beispiel FCKWs oder Quecksilber) einer ausreichenden Behandlung zugeführt werden und somit negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Ihnen stehen für Ihre privaten Altgeräte kostenlose Rückgabe- und Sammelmöglichkeiten der Gemeinden und der Herstellersysteme zur Verfügung. Eine Übersicht über die vorhandenen Sammelstellen erhalten Sie auf folgender Website.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte für den Haushalt sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet.

Informacje Środowiskowe

Diese Geräte dürfen an allen Sammelstellen abgegeben werden, welche unter dem Link aufgeführt sind, und sollten nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Zusätzliche Informationen über Geräte, Akkus, Batterien und Verpackungen

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. wurde unter der Nummer LN 98793 (ARA license number) registriert, als eine Firma, die Elektro- und Elektronikgeräte in Verpackungen auf den österreichischen Markt bringt – laut des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002) und der Verpackungsverordnung 2014 (VerpackVO 2014).

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o hat auch Verpflichtungen im Bereich des Batterienschrotts. Unsere Registriernummer für Akkuschrott ist 9008391709732. Unser Service-Anbieter ist ERA und unser Vertreter ist ARA plus.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien und Akkus getrennt von Siedlungsabfällen. Die unsachgemäße Entsorgung von verbrauchten Akkus und Batterien kann die Umwelt und die menschliche Gesundheit beeinflussen. Die durchgestrichene Tonne bedeutet, dass diese Akkus und Batterien an Sammelstellen zurückgegeben werden können und sie nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden sollen.

Wir informieren Sie auch über die öffentlichen Sammelstellen für Akkus, die Sie in der folgenden Webseite finden können: ZAReg Suchen und Auswerten - BAT-Sammelstellen (umweltbundesamt.at)

TME arbeitet mit der Kunststoffrecyclingfirma ERA Elektro Recykling Austria GmbH in Österreich zusammen, die Rechte und Pflichten, die sich aus dem Ortsrecht solchen Teilnahme ergeben (betr. Elektro- und Elektronikgeräte, Akkus, Batterien und Verpackungen). TME deklariert und recht nur die auf den österreichischen Markt gebrachte Elektro- und Elektronikgeräte und Verpackungen für die Endkunde (B2C) ab.

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. gibt bekannt, dass, als Hersteller und Importeur von Elektro- und Elektronikgeräten und Batterien, die Registrierungs- und Meldepflichten für die auf dem B2C-Markt eingeführten Produkte übernommen hat. B2B-Kunden sind für die eigenständige Registrierung und Erfüllung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit den von ihnen in Verkehr gebrachten Geräten und Batterien verantwortlich, die sie auf den Markt bringen.