+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Bürolüfter

(1)

Büroventilatoren als Bestandteil der Büroausstattung können einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und des Wohlbefindens der Mitarbeiter leisten. Ein Gerät dieser Art kann dazu beitragen, die Luftzirkulation und Temperatur im Raum aufrechtzuerhalten, indem es Wärme oder Kälte gleichmäßig verteilt. Dadurch hilft es auch, Verunreinigungen wie Rauch zu entfernen.

All diese Faktoren führen dazu, dass der Ventilator den Komfort der Mitarbeiter positiv beeinflussen und deren Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden verbessern kann.

So funktioniert ein Schreibtischventilator

Ein Ventilator ist ein Gerät, das die Luftbewegung in einem Raum erzwingt. Ventilatoren haben meist 3 oder 4 Flügel, die sich um eine Achse drehen und die Luft in eine bestimmte Richtung bewegen. Die Schreibtischventilatoren können über eine Steckdose, Batterien oder einen USB-Anschluss mit Strom versorgt werden. Sie verfügen in der Regel über mehrere Betriebsmodi und eine Geschwindigkeitsregelung, wodurch der Ventilator an die aktuellen Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden kann.

Ventilatoren werden für verschiedene Zwecke eingesetzt, beispielsweise zur Kühlung von Räumen oder zur Beseitigung von Gerüchen. Sie sind in Büros sehr nützlich, wo sie dazu beitragen, die richtige Temperatur aufrechtzuerhalten und für eine bessere Luftzirkulation zu sorgen, was sich auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter und ihre Produktivität auswirken kann.

Wofür werden Büroventilatoren verwendet?

Büroventilatoren sind Geräte, die zur Verbesserung der Luftzirkulation in Büroräumen beitragen. Es gibt verschiedene Arten von Ventilatoren, und die Wahl des richtigen Ventilators hängt von den Vorlieben und Bedürfnissen der Benutzer ab. Nachfolgend einige Beispiele für Büroventilatoren:

Tischventilatoren sind klein und können beispielsweise auf den Schreibtischen der Mitarbeiter platziert werden. Sie sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich, einige Modelle verfügen zudem über eine Geschwindigkeitsregelung und eine Oszillationsfunktion.

Standventilatoren sind größer als Tischventilatoren und verfügen oft über zusätzliche Funktionen wie Oszillation, Höhenverstellung, Geschwindigkeiten und einen automatischen Abschaltmodus, der Strom spart. Große Büroventilatoren sind ideal für Personen, die eine intensive Luftzirkulation im Raum benötigen, z. B. bei heißem Wetter oder beim Arbeiten in einem Raum ohne Klimaanlage. Sie können auch in Räumen nützlich sein, in denen eine schnelle Luftverteilung erforderlich ist, beispielsweise in der Küche oder im Badezimmer.

Wandventilatoren werden an der Wand montiert und haben oft eine Oszilazionsfunktion. Sie eignen sich ideal für kleinere Büros oder Konferenzräume, in denen nicht genügend Platz für einen Standventilator vorhanden ist.

Bei der Auswahl eines Büroventilators sollte man auf Geräuschpegel, Energieverbrauch und Effizienz achten. Es soll dabei beachtet werden, die Ventilatoren regelmäßig zu reinigen, um die Ansammlung von Staub und anderen Verunreinigungen zu vermeiden.

Büroventilatoren im Angebot von TME

In unserem Katalog können wir verfügbare Büroventilatoren in vielen Kategorien durchsuchen und sortieren.

Typ des Ventilators, Leistung und Betriebsspannung

Der Katalog enthält Ventilatoren, die mit Wechselstrom oder Gleichstrom versorgt werden. Wir können auch das richtige Modell durch die Anpassung der Leistung und der Betriebsspannung finden.

Aufbau des Kabels/Adapters

Im Katalog stehen 3 Typen zur Auswahl:

Auch die Länge des Netzkabels sollte berücksichtigt werden.

Weitere Auswahlkriterien für Büroventilatoren

Im Hinblick auf die Arbeitseffizienz lohnt es sich, die Größe und den Durchmesser zu berücksichtigen, und wenn es auf ästhetische Werte ankommt, lohnt es sich auch, auf die Farbe des Gehäuses zu achten.

Produkte: 1

Lager:

TME
Alles
Seite 1
WIFIFNH10CBK | Lüfter: AC; 2kW; 220÷240V; L: 1,7m; 190x565x190mm; schwarz
Lüfter: AC; 2kW; 220÷240V; L: 1,7m; 190x565x190mm; schwarz
Kennzeichnung des Herstellers: WIFIFNH10CBK
Nettopreis für Mengen von 1 st - 116.24 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 139.49 USD